プラスチックボックスのレビュー

平均満足度 4.35 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラスチックボックス 内外電機
内外電機
1,998 / 税込 2,198
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-16
用途:
ポンプ制御盤製作
対象商品:
07389042

井戸ポンプの制御盤を組みました。渇水リレーの表示灯が見えるよう透明な扉を選びました。目的は達成出来ています。

2022-04-18
用途:
センサー付タイマー電源用
対象商品:
07389042

屋外センサー付タイマー電源用BOXとして使用した。ふたが完全透明というのがなかなか少なく探していたところ運よく発見。
予想通り有効に活用できているので大助かり。

2021-10-05
用途:
電気柵の高圧電源収納
対象商品:
07388997

屋外使用のため防雨のボックスを探していた、透明蓋であるため内部の作動状況も確認でき価格も手頃で満足

1人が参考にしています
2021-04-03
用途:
農機具エンジンメンテナンス
対象商品:
07388981

丈夫なつくりで安心して電源ボックスとして利用出来ました。

株式会社橋本鉄工所 様2020-11-13
用途:
防犯カメラのハードディスクユニット収納の為
対象商品:
07388997

防犯カメラの本体ユニットを収納しました。もちろん屋外設置です。
電源さえ用意すれば室内に場所を確保せずに済み、室内に配線することもなく簡単に設置出来ました。ホームセンターでは取り扱っている所があまりなく、あっても品ぞろえが少ないことが多いです。このようなロングテール商品は、やはりモノタロウが一番ですね。

2019-08-28
用途:
屋外配線の中継
対象商品:
07388972

色は黒に近いグレーです。他の内外電機製プラボックスの写真を見て検討されるのが良いと思います。透明ですので中身が見え非常に良いです。

2019-06-23
用途:
鍵入れとして使用
対象商品:
07388972

用途は違いますが、箱内木台にS字フックつけてキーケースとして使っています。
割と使えます。

2019-07-03
用途:
公共施設の利用者用呼び出しボタン設置
対象商品:
07388972

製品自体に不満はありませんが、写真より色が相当濃いです。ほぼブラックです。商品詳細のマンセル値よくを確認してから購入すべきでした。

株式会社ハマツーシステムエンジニアリング 様2018-07-24
用途:
電気工事にて使用。
対象商品:
07388981

ボックスを開けずに内容物が解るので、後日のメインテナンス時に大変便利です。

2018-06-29
用途:
機械のメンテ用
対象商品:
07388981

配送がスピーディーでした。
また、造りが堅牢で信頼感が有り扱いやすく、購入して良かった。

2018-01-26
用途:
乗用車のバッテリー充電器の収納
対象商品:
07388981

扉が透明なため、充電器本体のインジケータが確認できる。
固定は350mmサイズのタイラップを二本繋いだ物を片側二セットずつ、計4箇所で留めた。
ケースに加工された取り付け穴が良く出来ていて車庫の柱に簡単に固定できた。
本体部のカラーもなかなか良く、安っぽさ(仮設感)を感じずとても良いと思う。

2019-01-22
用途:
機械改造
対象商品:
07388972

いろいろな製品を確認し、コスト的に良かったので購入問題なく使用出来ています。

ばすぷすん工房 様2016-09-25
用途:
野外配線
対象商品:
07388981

ひさしが付いているので、雨にも安心で、とても良い。

1人が参考にしています
2016-11-12
用途:
環境計測用の機器の容器として
対象商品:
07388972

温度管理をする計測器を入れて使用したのでとても見やすくてよかったです

2016-04-03
用途:
屋外コンセントを屋外に取り付けるのにプラスチックボックスに入れる。
対象商品:
07389033

ボックス内の木製基盤の背部にボックス内との空間が欲しい。

2015-09-15
用途:
太陽光のコントロール関連の機器収納に使用
対象商品:
07388997

内部のメーター等の確認に便利です

2015-11-09
用途:
電設作業
対象商品:
07388981

開閉扉が透明ですので、目視できてよ良いと思います。

有限会社渡辺商会 様2021-12-22
用途:
スイッチ、リモコンの収納
対象商品:
07388997

・トーメー蓋は良いのだが蓋が普通に片手で開かない。ほぼ力任せに蓋本体が割れないかというほど変形させないと開かない。
いつか、指をやられてしまうほどのレベル。
・配線の穴のカゲキは有るが意味がない。普通にかき取ることが出来ない。

2016-02-04
用途:
屋外メーター
対象商品:
07389051

良い。見やすい。

佐藤ボーリング 様2015-04-21
用途:
インバーターのボックス
対象商品:
07388972

取り付けも容易で、中が見えるのが良い。