フリープラボックスのレビュー
2025-02-25
- 用途:
- ネットワークカメラの設置用
屋内用のネットワークカメラを屋外に設置するために使用しています。
(扉に穴をあけて、透明のアクリル板を取り付けて、視界を確保。)
なお、材質はABSではなくAESなので、それなりに耐候性があると思われます。
1人が参考にしています
2023-09-29
- 用途:
- 屋外の電源ボックスとして利用
- 対象商品:
- 07389103
屋外で電源が必要な時のための電源コンセントを置くために使用しています。
外部ケーブルを引き込んだり、ボックスから外にケーブルを出すための適当なサイズの
穴がなかったので自分で加工しました。
堀越畳店 様2021-06-05
- 用途:
- 機械設計 電装用
- 対象商品:
- 07389094
ちょうどいい大きさ、つまり 押しボタン等は 深さが40mm ほしいので 安価な これを選んだ。
1人が参考にしています
2020-10-12
- 用途:
- 監視カメラの電源供給部
- 対象商品:
- 07389094
いつもながら使いやすいサイズで作りもしっかりしています。
屋根付きか屋根無しでボックス本体はコンパチになっていることを知らず、
どちらにするかで迷いましたが、屋根部は取り外しが可能です。
2017-05-01
- 用途:
- 特定小電力トランシーバのレピータをいれます。
- 対象商品:
- 07389094
特定小電力トランシーバのレピータを屋外に設置するために使います。
値段の割にはしっかりとしたつくりですので、安心して使えます。
後は防水性と耐久性ですが、値段的には5年くらい持てば御の字でしょう
アド エスシーケイ 様2017-05-17
- 用途:
- 電源タイマースイッチを入れて使用サイズがちょうど良かったです。
- 対象商品:
- 07389094
特に指摘するようなことは私に真判りませんが非常に良い商品と思います
2023-05-04
- 用途:
- 屋外コンセントの設置
- 対象商品:
- 07389103
100Vと200V両方の屋外コンセント増設に使いました。
盗電防止の南京錠がつけられ、外壁の色ともマッチしている点は良かったのですが、取付面がフラットではないのでコーキングが必要でした。
2017-05-10
- 用途:
- 制御盤製作
- 対象商品:
- 07389112
基板がプラスチック製でボックス背面と一体になっているためか、かなり安い商品です。使い勝手も悪くありませんでした。
ただし長いねじを使うと裏側まで貫通してしまうので、屋外使用では注意が必要です。