汎用パワーリレー HJ2のレビュー

平均満足度 4.76 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
汎用パワーリレー HJ2 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
   
カドミフリー接点。 【用途】制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など
50件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
WEB-ARTS商会 様2016-03-17
用途:
電源切替の制御用
対象商品:
07354977

信頼性に満足しており、リレーは何時もこのメーカーにしております。

農業法人 布引施設園芸組合 様2015-12-01
用途:
農業関連制御盤
対象商品:
07354943

AC100V、AC200Vでの2回路2接点は利用範囲が多いため、安価な本品は重宝しています。

2015-07-20
用途:
来客用チヤイムの作動
対象商品:
07354943

既存の訪問客が押すチャイムですがボタンを押されてから2階から出て行くまでの待ち時間を短縮しようといろいろ試してみたのですが思うように作動せず諦めていましたがセンサーが感知した時リレーが作動しチャイムがなるようにしたら完璧です。

1人が参考にしています
2016-03-20
用途:
製作中の電子回路に使います
対象商品:
07354977

期待した通りの製品でした。ブランド通りと思います。

2015-02-20
用途:
専用機制御用
対象商品:
07354986

DC 24V仕様ダイオードなしですが13,14端子がコイルに成っていますが極性が分かりません
どちらでも良いのでしょうか?ダイオードは必要ですか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品問い合わせに関しましては、
所定の窓口より、お願いします。

佐藤 溶工 様2017-04-14
用途:
制御盤

接点の足が曲がって届いた
ソケットに入らない
急ぎだったのでペンチで戻したけど最悪な品質
4個買って3個 不良品
製品管理がなってない

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
品質改善に努めてまいります。

株式会社グローバル 様2015-12-02
用途:
無線機器関係制作で使用
対象商品:
07354943

もう少し形状が小さくなると助かります。

2014-10-15
用途:
船舶の電装制御
対象商品:
07355004

ダイオードランプで、ON-OFFが、分かりますので、とても便利です。

2015-11-14
用途:
パワーアンプのスピーカー保護リレー
対象商品:
07354986

コストパフォーマンスに優れたリレーで満足しています。

2016-11-14
用途:
安定化電源の構成部品として使用
対象商品:
07355031

何の課題も全く無し思い通りの商品品でした。
全てスムースに進行しました。

2014-08-22
用途:
業務用洗濯機に使用
対象商品:
07355047

即納で非常によかったです。

2013-12-16
用途:
制御盤内への組込み用
対象商品:
07355004

価格が安いので以前より継続購入しています。
DC110Vコイル品を短納期で手配できるようにしてほしいです!!

河内電気 様2014-09-19
用途:
遠隔監視装置
対象商品:
07355074

大変重宝しています。

2014-01-16
用途:
ブレーカの電源切の通報接点。
対象商品:
07355004

作動状況がダイオードで確認できるので大変便利です。

2013-10-07
用途:
金型温調器の水位計用
対象商品:
07354977

HJ2-DC 12Vを購入。品物には問題ありませんでした。
温調器の水位計のフロートがダメになったため、フロートスイッチで代用するために購入。
元の水位計はリミットスイッチに交流200Vがかかっていたため、このリレーで切り替えることにしました。
きちんと動作しており満足しています。
ただし、Web上の納期表示に不満があります。購入時「当日出荷」となっていたのですが、出荷は2週間後、その間もずっと「当日出荷」のまま、なんのための表示なのかわかりません。改善を期待します。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

2013-07-10
用途:
電源ルートチェック用
対象商品:
07354995

家庭AC電源と蓄電池の切り替えリレー。LEDが点灯するので直ぐ分る。前はLEDが無いタイプを使用していたので不便だった。価格も数十円高い位なのでGOOD。

2014-03-16
用途:
タイマー切り替え
対象商品:
07354995

商品に問題りません。満足です

2013-03-16
用途:
車の電装パーツの信号制御に使用
対象商品:
07355031

メカリレーなので、作動状況が目で見て分かるので、間違いが無く使いやすい。自分の計画通りで問題なし。電磁石部の電流は、正逆どちら向きでも作動。ダイオードは、電流の向きが正方向のみ点灯。

1人が参考にしています
2012-03-14
用途:
空調設備の自動制御用に使用
対象商品:
07355004

O社の汎用リレーと同等品と言うより、同じ製品のように思います。耐久性はまだ分かりませんが、製品の外見から見る限りとても良さそうな感じです。
誰が見ても、次回からこの製品に切り替えて使用して行きたくなると思います。

2013-03-29
用途:
継電
対象商品:
07354943

最廉価品はインジゲータが無いのですね。
インジゲータ無しはあまり目にすることが無かったので違和感はありますが、1個しか使わないからこれで十分。