617-1 カーゴパンツ(秋冬用)のレビュー
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 07565363
会社の冬用のユニフォームとして何年も使用しています。素材や動きやすさは満足していますが、ただ一点不満なところは、経年劣化なのかチャックが勝手に開いてしまうところ。チャックの素材は改良の余地有り。ここだけですね。
- 用途:
- 畑仕事、山仕事
- 対象商品:
- 07565327
商品自体満足なんですが、買ったズボンすべてチャックの手で持つ所が取れてしまい必ず開いてしまう。サイドのチャックも同じくなる。
- 用途:
- 機械製作時
- 対象商品:
- 07565817
色とデザインが気に入って何度もリピートしていますが、未だにファスナーの弱さに苦情が上がります。早急に改善してほしいです。
- 用途:
- 作業
股下80cmも作って下さい。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 配送作業
- 対象商品:
- 07565713
量販店でW70のカーゴパンツが見つからず、ネット販売でもサイズ表示はあっても在庫切れといった状況が続いていましたが、ようやく待望の商品に出会うことができました。素材もデザインも優れており履き心地も申し分ありません。
次は、春夏用を購入したいと思います。
- 用途:
- グラスウール製造工程
- 対象商品:
- 07565747
サイズは他の作業着に比べて小さめです。
腰履きする人はワンサイズ大きいほうが良いと思います。
あと、ジッパーは他の書き込みにもあったように締りがよくありません。
サイドポッケットは左右マジックテープ仕様でいいのではないかと思います。
作りはしっかりしています、履き心地は可もなく不可もないです。
- 用途:
- 日常のメンテナンス作業
- 対象商品:
- 07565774
ポリエステル65%なので仕方ないのかもしれませんが、ゴワゴワ感がひどい。 価格を考えると我慢でしょうか?
- 用途:
- 電気工事 他
- 対象商品:
- 07565643
最近 チャックが開いてしまうハプニングが度々現場で起きている、商品その物の不良なのかファースナーの不良なのか疑問です、代換え品はないものか・・・
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、
一度現品を確認させて頂きたいとのことです。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- 電気工事等
- 対象商品:
- 07565625
最近 ファースナーの故障が目立っている作業者たちから苦情殺到、どうしたのだろう継続使用検討中
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 建設作業
- 対象商品:
- 07565485
値段が安く、着心地も良いので何度か購入していますが毎回、色が微妙に違います。最初はホワイトグレーで気に入っていたのですが、グレーが濃くなったり、緑っぽくなったりとまちまちです。上下セットでしか着れません。統一して欲しいです。
今後メーカー出荷時の検品体制を強化させていただきます。
- 用途:
- 機械修理
- 対象商品:
- 07565336
他の方も指摘されてますがファスナーが緩いです。自然に下がってきます。形や着心地は良いので継続して購入は考えておりますので改善して頂きたい。
それと、携帯電話入れのサイズが小さい。スマートホンが普及しておりますので、その辺りも改善の余地はあると思います。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 建築工事全般
- 対象商品:
- 07565747
2着を購入。別の作業着合わせて4着を使い前わしていますが、半年を過ぎたあたりからファスナーが甘くなってきて、最近では車を運転していても全開。色が気に入っているだけに残念。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 工場での作業着として使用しています。
- 対象商品:
- 07565792
股下78では、短過ぎます。最低でも、+10は必要です。
ご意見頂きましてありがとうございました。
ご希望に添えず、申し訳ございません。
今後の商品採用に検討していきたいと思います。
今後ともMonotaROを何卒宜しくお願い致します。