Cタイプアンカーのレビュー
株式会社セル 様2013-11-14
- 用途:
- 機械固定
- 対象商品:
- 38624747
通常使用に問題なし。
価格が安いので助かります。
16mmをラインナップに加えてください。
よろしくお願いします。
有限会社拓昌 様2013-12-23
- 用途:
- エアコン屋外機架台を設置する際、コンクリート柱、コンクリート基礎への固定に使用
- 対象商品:
- 07694276
芯棒の打ち込みが、なかなか打ち込みにくいです。
有限会社ミハラ 様2013-04-29
- 用途:
- 転倒防止工事
- 対象商品:
- 07694276
若干細いような気がします 他のメーカーですと打ち込み棒をたたくときなかなか打ち込むことが出来ないのですがオリジナルアンカーは簡単に打ち込めます
が問題はありません
和合精機株式会社 様2013-01-25
- 用途:
- 機械設備の位置決め、倒れ防止
- 対象商品:
- 07694285
使用に問題はありませんが、箱の表記が小さくてわかりにくいのでサイズが一目でわかる表示にしてもらうとありがたいです。また、M16タイプも増やしてほしいです。
2012-05-18
- 用途:
- アングルやプレートの固定
他メーカーさんはボルトとナットが別々ですが、これはナットがあらかじめ付けられていて、多く数打つ現場ではかなり便利です。
面倒な作業が省けて良いですね。
1人が参考にしています
2012-03-21
- 用途:
- 機器の振れ止め、固定など。
- 対象商品:
- 07694276
サンコーなどのものと比べても遜色無いレベルだと思う。
ただ最近は、環境問題から指定があったりする「三価クローム」での処理も考慮願えればありがたい。低価格では無理かな?
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
株式会社ギョクシン工業 様2012-10-23
- 用途:
- 安価
- 対象商品:
- 07694276
安価で問題なく使えています。何度も購入させていただいています。これからも購入していきたいとおもいます。価格によりますけどね・・・
2011-11-27
- 用途:
- トラックヤードのショックストッパー取り付け。
- 対象商品:
- 07694294
200本ほど打ち込みましたが、施工感も他メーカー品と変わらず使用できました。MC-8-50も使ってますが、
こちらは打ち込み中にピンが折れる事がまれに有りますが、それもなく使いやすかったです。(打ち込みピンがない物が入ってましたが、、)
アンカー類は消耗品なので、このコストパフォーマンスには満足しています。
ドブメッキ品も有ると助かります。
2人が参考にしています