バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃のレビュー
- 用途:
- sus304深さ8mmの貫通穴に使用
他の細いサイズも使用していますが 適度に靭性もあり硬度もあるので持ちがいい 研げる方であればかなりコスパのいいものです
- 用途:
- 作業工具
- 対象商品:
- 08041135
コバルトハイスにコーティングが利いており、切れ味良く長持ち。切削痕も滑らかで仕上がりが良い。
バイオレットコーティングがやや暗色なことから汚損状態が判りにくいが、切粉が喰い付くことも無く使いやすい。
- 用途:
- 穴堀り以外に何かある?
- 対象商品:
- 08040943
11月11日に注文して11月21日に配送手続き完了、そこから届くまでに2~3日かかるなら届くまでに合計12日~13日かかるとか江戸時代中期の飛脚に負けてる。
貴重なご意見ありがとうございます。今後のサービス改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 鋼材の穴開け作業時
- 対象商品:
- 08040977
さすがに超硬の切れ味
エンドミルに匹敵します。
値段以上の働きしてくれます。
ハンドドリルで開けるのは勿体無い気がします。
- 用途:
- 真鍮、エボナイトの穴開け
- 対象商品:
- 08040961
真鍮さえサクサクとは穴開けできませんでした。
エボナイトも真鍮も月光ドリルのほうが断然良いです。
ステンレスには良いのかは不明ですが。
もう、これは不要です。高いのにがっかりでした。
- 用途:
- 網戸用のレールを取り付ける際に使用する
- 対象商品:
- 08040986
通常のドリルでは、なかなか穴が開かないステンレスの窓枠も何のそので簡単に穴が開く力強さは心強い。出来れば5本まとめて売るので少し安くするなどのバリエーションが欲しいと思っている
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
- 08040907
ピンバイスに付けて使用しています。特に問題は無いと思います。
キャンペーンコードをいちいち入力するのが面倒なので、省略できないでしょうか?
あらかじめモノタロウカレンダーで割引日が分かっているので、急ぎで無い限り割引日で買っています。
うっかり入力を忘れて注文した人は気分が悪いだろうし、そのような人は貴社に良い印象を持たないと思います。
結果として貴社のマイナスになると思うのですが・・・
貴重なご意見ありがとうございます。今後の課題として検討させて頂きます。
- 用途:
- ステンレス板加工
- 対象商品:
- 08041004
3mm厚のステンレス板の穴あけに使用しました。
ホームセンターで購入したドリルでは、全く穴があきませんでしたが、
このドリルを使ったところ、簡単にあきました。
しかし、数カ所作業後には、刃先が溶けてしまいました。
使用しているステンレスの材質を正確に把握していないのもいけないと思いますが・・・