フレキシブルダクトのレビュー

平均満足度 4.16 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレキシブルダクト モノタロウ
モノタロウ
6,998 / 税込 7,698
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。 【用途】空調や換気用のダクトに
50件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-05
用途:
廃棄ダクト
対象商品:
08733182

紐の反対側の直径は図面以下なので、先窄みになります。
使用する場合、サイズの確認が必要になります。

1人が参考にしています
2018-11-18
用途:
溶剤使用時の排気
対象商品:
08232463

排風機メーカー品より安価なので購入しましたが、使用上は問題ありません。

1人が参考にしています
株式会社黒川発条製作所 様2015-04-20
用途:
スプレー塗装工程の余分な塗料の吸い出し用ダクト
対象商品:
08232454

某一流メーカーのメジャーな製品に比べると非常に安価ですが、これで十分な品質性能だと思います。
サイズが少ないのが残念ですが、大き目・長めのサイズを購入して加工すれば、十分使えます。お勧めな製品です。

2013-12-13
用途:
冷房、暖房用の排気ホースに
対象商品:
08733182

自由に曲がるのでOKですね。

2013-09-24
用途:
穀物乾燥機排塵ダクト
対象商品:
08232454

サタケGDR18(穀物乾燥機(水稲))の排塵ダクトに使用。汎用品ではサイズが無く、純正品より価格が安価なので購入しました。現在1週間程度毎日使用しましたが問題無く、また純正品より丈夫な気がします。穀物乾燥機の汎用に使用できると思うので、色々なメーカーの穀物乾燥機のサイズバリエーションがあればと思います。

3人が参考にしています
2022-06-02
用途:
スポットクーラーの排気ダクトに使用します
対象商品:
26255417

ダクト成型用の金属棒(?)の最終処理が悪く飛び出ていた為、怪我をしました。不良品として返品・交換をしていただきましたが、製作時の確認はされているのでしょうか?

MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
工場へフィードバックし、改善します。

2017-07-04
用途:
作業場の換気
対象商品:
08232463

モノタロウブランドなので安くて心配でしたが、しっかりとしていて満足です。

2人が参考にしています
2020-05-24
用途:
農作物の乾燥など
対象商品:
08232463

同じモノタロウ製品の320mmの送風機を使用する場合の注意点をメモしておきます。
このダクトはその送風機の排出口側に接続できますが吸引側には送風機の口径が大きくうまく接続できません(入らない)
私は農作物の乾燥のため密閉空間から気体を吸引(プル)したかったのですがうまく接続できませんでした。(ダクトを少し切り開けば一応接続できます。。)

2016-10-03
用途:
タンク内作業時
対象商品:
08232463

試しで購入しました。丈夫で使用に問題なし。
追加で注文予定です。

2人が参考にしています
木下 設備 様2016-07-07
用途:
建物内の斫り作業や水を使えないカッター切り作業など
対象商品:
08232463

前の奴が少し破れていたので買い替えとして購入しました。
少しコンパクトになったかな? 使い勝手は、余り変わらない

1人が参考にしています
黒澤農園 様2012-11-01
用途:
穀物乾燥機の廃塵用ダクト(乾燥機の設置場所と屋外の距離が多少あったため)
対象商品:
08232454

・造りが丈夫そうで長持ちしそうな感じがする、反面取り回しがあまり楽ではなかった感があった。
材質が今より多少薄くて取り回しスムーズに行える方が良いのでは11ないかと思う。

1人が参考にしています
2016-08-26
用途:
:乾燥機からの粉塵吹き出しに使用
対象商品:
08232463

一基でわ弱いので、二基めのダクトで使用。

1人が参考にしています
2018-07-25
用途:
水槽内の換気
対象商品:
08232463

とても良いと思いますが、結ぶ所にモノタロウの社名印刷は、目立ちすぎです。

2011-07-26
用途:
水中ポンプ等の交換などの仕事時に必要です。
対象商品:
08232454

購入後すぐに使用しました。
伸縮や素材の感じは良かったです。
後は劣化具合がどうかですが恐らく良いと思います。

有限会社クボタ電気 様2015-05-05
用途:
下水道内
対象商品:
08232463

可も無く不可も無く

1人が参考にしています
株式会社若松屋 様2013-07-19
用途:
スポットクーラーの延長ダクト。
対象商品:
08232454

ダクトを固定する金具の間隔が短い気がします。
その為、天井にから吊るしてもダクトが垂れてしまいます。
他は問題有りませんでした…

2015-09-23
用途:
乾燥機の粉塵吹き出しに使用
対象商品:
08232454

重さ軽量化と吹き出し先端のフックを追加してほしい(先端が曲がるので)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2011-05-09
用途:
タンク洗浄時の内部換気
対象商品:
08733182

コンパクトで軽量、ジャバラの伸縮性もよく、扱い易かった。
ファンの取り付け口のロープが、もう少し柔らかく閉めやすい材質の物が良かったと思いました。

株式会社若松屋 様2013-08-08
用途:
スポットクーラーのダクト
対象商品:
08232454

風の抜けは良かったのですが
ダクトが大きすぎるし使い勝手があまり良くなかったです。
オマケにダクトの周りが熱を持ちます。

2012-04-28
用途:
溶剤臭気ダクト
対象商品:
08232463

2個注文し、ダクト同士を固定するため紐を引っ張ったところすぐに切れてしまいました。
通常の仕様には問題ありません。

1人が参考にしています