六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじのレビュー

平均満足度 4.21 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂
大阪魂
2,598 / 税込 2,858
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-15
用途:
畜舎で。
対象商品:
07611457

今回は大量に使用しましたので、強度より値段重視にて選んでいます。
おすすめです。

オートショップタートル 様2021-04-05
用途:
スガノスタブルカルチのシャーボルト
対象商品:
07611414

スガノスタブルカルチのシャーボルト代用に最適
良いものを見つけました。

7人が参考にしています
2021-03-20
用途:
機械組み立てるとき
対象商品:
07611676

このサイズはなかなかそこらじゃ売ってなので助かります。ねじ精度、メッキも問題なしです。

2020-07-04
用途:
蒸気配管のフランジ

今回はM16×65半ネジを購入しました。
このサイズになると機械部品商社でも在庫しているのは全ネジの場合多く、大量に速く入手するには取り寄せありきのほうが確実でした。

アイシン農産 様2020-01-16
用途:
農作業機のシャーボルト
対象商品:
07611414

スガノスタブルカルチのシャーボルトの代用に使っています。最初は旋盤で破断部を付けていましたが、無くても問題有りません。

3人が参考にしています
2020-10-10
用途:
機器据え付け
対象商品:
07611344

ナットもスムーズに入り何も問題ありません
価格も納得でまた購入すると思います

株式会社神鋼環境ソリューション 様2019-06-24
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
07611371

問題なく使用できています。
材質/仕上 鉄/ユニクローム 材質 鉄 種別 半ねじ ねじの種類 六角ボルト 表面処理 ユニクロームメッキ 頭部形状 六角

ひとめぼれの里 様2018-12-09
用途:
安全ピン替わり
対象商品:
07611405

農機の作業機の安全ピンとして使っています。固すぎず柔らかすぎずでいい案配でした。

2人が参考にしています
2019-12-18
用途:
農機具シャーボルト
対象商品:
07611405

スタブルカルチのシャーボルトとして購入最初は旋盤でシャー部を少し切れ目を入れていましたが、そのままで問題無く切れます。

2人が参考にしています
有限会社伊東養鶏場 様2018-08-11
用途:
車輪の取付用の心棒として使用。
対象商品:
07611651

近所の資材店では、120mmの長さが見つからず、
材料の種類が多く大変重宝しています。

2018-07-17
用途:
鋼材の固定
対象商品:
07611554

近くのホームセンターには、なかったので助かりました。

2016-05-30
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
07611362

問題なく使えます。コスト的にもOK

2014-10-14
用途:
接続
対象商品:
07611344

安くてありがたいです。
本当はM16×35(全ネジでもOK)が欲しかったのですが、こちらの方が割安なので購入しました
M16が全ネジ箱入り(100)シリーズに入るともっとありがたいです

カナテック 様2011-07-28
用途:
ダクトの取り付け
対象商品:
07611414

今まで購入していた物と変わりがない、とつても使い心地が良い、今日も地元で購入したが3割り高かつた

株式会社山本重量 様2016-02-25
用途:
機器のボルト交換
対象商品:
07611362

ねじ山が傷ついていて硬いものがあった

2012-11-08
用途:
金型取り付け
対象商品:
07611432

前回注文は箱入りでよかったが、今回はバラ入りで油まみれで拭かないと使用できない。本当にユニクロームなのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。ご使用に支障のございます場合は、ご返品を承りますので、お問い合わせ窓口まで、ご連絡頂きますようお願い致します。

2012-07-19
用途:
フランジの結合に
対象商品:
07611371

ねじ山が荒い。ナットを手で回してもすぐ止まりそこからは工具で回さないと駄目。

1人が参考にしています
2011-10-24
用途:
鋼材の固定
対象商品:
07611344

想像以上に良い商品でした。

1人が参考にしています
古美術 古楽堂 様2012-03-21
用途:
台車車輪の軸
対象商品:
07611511

半ネジと書いているが、届いたものはネジ部分が半分じゃなかった。ホームセンターのボルトと半ネジの意味が違う。せっかくボルトの図面が書いているのに、S部分の寸法をきちんと記入してほしい、使い物にならない、返品するのに、時間と銭が失う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

寸法表記の不備にてご迷惑をお掛けしまして申し訳ございませんでした。
商品情報に、ねじ長さを追加いたします。
首下長さ125までのサイズの、ねじ長さは、
(ねじ径)×2+6で、求めることが出来ます。
M16は、16×2+6=38となり、ねじ長さは38mmになります。
(※首下長さ130以上は、ねじ径×2+12、首下長さ200以上は、ねじ径×2+20になります。)