棚部材 ボルトレス用中棚受のレビュー
- 用途:
- スチール棚を組み立てるのにとても有効です。ねじ止めと比較して簡単、効率的。
注文後即日配達頂き助かりました。包装もとても丁寧で、今後も利用したいと思います。
- 用途:
- 物置きの棚の増設
- 対象商品:
- 08423791
ネットで購入した無印の物置きの棚の増設に使用しました。爪のサイズは丁度良かったのですが、爪の両側が大きかったので、グラインダーで削って取り付けました。工具がない方はサイズにお気をつけてください。
- 用途:
- スチールロッカーの棚の増作
品物、スピード等はよかったが、メールの記載箇所が全く載ってなかった。
- 用途:
- スチールラックの棚増設用
ホームセンターで購入したスチールラックに棚を増設するため購入しました。
棚柱の内側から取付できるので、棚を移動や分解することなく棚を追加することができます。
価格も手頃で肉厚もありしっかりした造りです。また、サイズも柱からはみ出ることもなくピッタリです。
これまでモノタロウで様々な商品を購入していますが、この商品はすべてにおいて最高の商品です。
- 用途:
- 棚受け
異なるメーカーの棚が元々あり、試しに買ったがバッチリ使えた。
小さいが侮れない。安定感がすごい。
- 用途:
- 軽量ラックに
- 対象商品:
- 08423791
モノタロウブランドの軽量ラックの棚受けとして使用。
モノタロウの純正のそれとは若干サイズが異なるが、取り付ける順番を工夫すれば普通に使用する事はできる。
ただし、一枚の棚板には同じ種類4枚で止めないと、高さにズレが生じるので、正味4個で1セットという買い方をした方がよいと思う。
バラ売りなので、純正品のように数量は要らないという方には丁度良い。
- 用途:
- 物置の棚に使います。
先程届きました、早い対応有り難うございました、又機会が有りましたら宜しくお願いします。
- 用途:
- 物置の棚追加用
- 対象商品:
- 08423791
純正品は、8,800円と高価だったので、何とか安く済ませようと辿り着いたのがこれでした。爪の部分を少し広げたら、完璧に使えました。送料を加味しても、棚込みで2,000円以下で済み、助かりました。
- 用途:
- 物置の追加棚用
- 対象商品:
- 08423791
DCMの物置に棚を追加する際の棚受け金具として購入。
そのままでは本来の引っ掛け口の穴にうまく入らないので、爪の部分を穴に引っ掛けてひっぱり少し広げてやるとスムーズにハマりました。
本商品を4つ設置した上に合板を乗せて追加棚にしています。
純正の5分の1程度の費用で棚が追加できるので、物置の中を細かく仕切る事が出来、とても使いやすくなりました。
そんなに重いものは載せないので私はこれで充分でした。
また棚を増やしたくなったら追加購入すると思います。
- 用途:
- 物置の棚受け用
- 対象商品:
- 08423791
物置のオプション棚板が高価で購入を迷っているときに本品を見つけました。詳細な寸法が掲載されていたので木材の棚の金具に使えることがわかりました。ホームセンターで厚手の合板を棚板の寸法にカットしてもらい本金具で棚板を経済的に設置することができました。
- 用途:
- BCフックの代用品
- 対象商品:
- 08423791
モノタロウ120kg棚のオプションフックは20個2000円しますが,実際そんなに必要ないですし,単価も半額名ので,これを買えばよかった... 使えるかどうかは,自己責任で確認して下さい.
- 用途:
- 純正部品の紛失による代用品として
- 対象商品:
- 08423791
サンワサプライの事務用パソコンデスクの中棚固定で使用しています。
(引っ越しで机を分解した際に本来の金具を紛失。その代用品として本金具を4個購入)
爪の幅、形状は純正品と異なりますが、とりあえず棚板を置くことができました。
強度性能などよくわかりませんが、当方のように書類バインダーを並べる程度の用途ならほぼ純正品と同等レベルで使えています。
十分な性能でこの価格、入手性の良さ、大変満足です。
- 用途:
- 物置の棚増設用
- 対象商品:
- 08423791
物置の棚増設用に専用品だと高いので使用しましたが強度は充分過ぎるほど有り、純正品よりも厚く満足のいく品物でした。20個まとめて購入して良かったです。
- 用途:
- 棚受けとして使用
- 対象商品:
- 08423791
コストパフォーマンスが良いです。スチールラックの既存の棚受けは柔らかい物だったので、こちらに変えて使い勝手が良くなりました。
- 用途:
- 物置の棚受け
- 対象商品:
- 08423791
サイズを確認せずに買ったから、横幅が広くて1部分使えなかった。1部カットすれば使えるが面倒くさいので棚数を減らして使用している。正確なサイズを明記してほしい。見落としたかも分からないけど。
この度は申し訳ございませんでした。サイズのわかる図面を登録させていただきました。情報不足のなきよう鋭意努力いたします。