ケーブルタイ耐候性タイプのレビュー

平均満足度 4.41 (68件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO
TRUSCO
149 / 税込 164
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。 【用途】ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
68件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-10-31
用途:
固定時
対象商品:
89607165

使用時に切れることも無く、色々な用途で使用しています。

2018-06-18
用途:
アンテナタワーの同軸ケーブルバインド用に購入(外部で全天候の状態で使用)
対象商品:
48937341

この商品は値段は張りますが、その分、耐候性、強靭性、共に兼ね備えて、全天候の下では安心して長期にわたって使用できるものと思います。

東京アース有限会社 様2018-08-16
用途:
パイプの固定、結束
対象商品:
89607244

40A単管やCD管を固定しましたが、やや幅が狭い感じでした。固定結束は出来ましたが、幅が狭い分結束は出来ましたが、結束力は強固とは言えない感じでした。軽く固定して置く的な使い方にしました。

2018-06-21
用途:
コードのまとめ
対象商品:
89606623

細いコードなどをまとめるのに大変都合のいい商品です。

2017-10-01
用途:
お祭りののぼり旗等をフェンス等に取り付ける際の固定用
対象商品:
89607086

長尺のものがほしかったので、注文しましたが、ちょっと細すぎました。でも、仮固定用ですので、便利に使えそうです。

2018-04-16
用途:
ラジコン
対象商品:
89606641

ラジコンのように細かい配線を纏めるのに使いやすい。

1人が参考にしています
2019-03-30
用途:
ケーブルの固定
対象商品:
89607007

長さは問題ありませんが、驚くほど細いです。引っ張り過ぎるとすぐに切れます。ホームセンターで確認してから頑丈なものを買ったほうが良いです。

2018-04-15
用途:
ポリポットの固定
対象商品:
89607226

長さが長くなると太くなる製品ばかりで困っていたところ、ぴったりのサイズのものを発見できました。
使用感も問題ありません。

2017-10-02
用途:
コード結束
対象商品:
89606666

幅2ミリと言うのがこのメーカーきり見当たらず使用しております。柔らかくて耐候性も良く長持ちするようです。

2017-09-15
用途:
自動車整備

レビューに金額高いと言う人はホームセンターまで買いに行くコスト、時間含めて考えてるのかな?この商品に関して俺はモノタロウさん支持しますよ。。。

2019-03-30
用途:
ケーブルの固定
対象商品:
89607226

長さは問題ありませんが、驚くほど細いです。引っ張り過ぎるとすぐに切れます。ホームセンターで確認してから頑丈なものを買ったほうが良いです。

2016-03-22
用途:
ケーブルの筐体内での固定
対象商品:
89607025

強度は十分だがもうすこし幅を細くしてもらえると使用しやすいと思います。
強度を維持しつつ、というのはむつかしいかもしれませんが…

2016-09-29
用途:
ブドウ棚のメンテナンス
対象商品:
89607165

ブドウ棚への支線固定に使いました。耐光性に期待して使用。長さは十分で使い勝手も期待どうりでした。

2016-03-22
用途:
自転車のサイコンやセンサー固定。
対象商品:
89606964

キャットアイのセンサーは細く長いものが必要で、通常のものだと100mm程度しかなく継ぎ足して使っていました。
こちらは細い幅ながら長さも十分で、自転車に最適です。
メーカー純正からも補修部品として出ていますが、同じ金額で数本しか入っていません・・・

2015-12-25
用途:
組立配線で使用
対象商品:
89606623

色々なサイズを仕事やプライベートで使用しています。
乳白色のケーブルタイ(タイラップなりインシュロックなり)は経年で黄ばんで
しまうのに黒は色の変化が無いので良いですね。
値段も手頃なのでリピートしています。

HRS通信 様2017-02-06
用途:
弱電工事
対象商品:
08401373

モノタロウさんの電材は全体的にホームセンターより高いと
思います。もう少し値段を落としてほしい。

2人が参考にしています
2016-11-02
用途:
屋外にて
対象商品:
48937341

屋外の看板の留め金の代わりに使っているがこの手の物は紫外線に弱いのでいつまで持つかが気になる。

ガーデン スタイル 様2018-03-31
用途:
支柱等の結束作業に使用
対象商品:
89607287

100本入り袋を封を切らずに持ち込み36本使用、残本数がなんと58本100本入りが6本不足でした。持ち込み材料の点検が厳しいところだったので退出できず、紛失もしていないので探しようもなく大変でした。あげくの始末書です。1本当たりは安い物ですが本数はしっかり管理してもらいたいものです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-12-02
用途:
ホースや配線の結束に使用します。
対象商品:
08401382

安価で丈夫で素晴らしい商品です。ロック部分にも引っかかりなくスムーズに入ります。

2016-08-16
用途:
車のアクセサリーの固定
対象商品:
48937314

長さは思っていた通りだったが、幅は思っていたより太かった。