ゾナセーフティ S-01のレビュー

平均満足度 4.65 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゾナセーフティ S-01 弘進ゴム
弘進ゴム
6,398 / 税込 7,038
履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。 吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用 防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-09
用途:
土木作業
対象商品:
08441806

とても長持ちして、安心して使えます。常にこの長靴をベースにして、現場により軽量タイプと使い分けしています。

2022-08-17
用途:
農作業で田圃の施肥と畦草刈りと焼却
対象商品:
08441763

施肥中ゴム長の中に肥料が入り溶けて布に染み込む。
布張りでなく水で洗ってすぐにタオルでふける内側ゴムが良い。
田んぼで脱げないサイズを履くと脱ぐとき踵に突起が欲しい。
ゴム底は作業にマッチして非常に良い、

有限会社朝日鍍金工場 様2018-04-04
用途:
めっき作業工程
対象商品:
08441797

水を多用し、油分も多い現場で使用していますので、丈夫で長持ち歓迎です。

1人が参考にしています
2017-08-15
用途:
水路の孤児現場、流量測定の現場作業です。
対象商品:
08441763

破棄心地もよく、沼地、傾斜地等での歩行と作業がとても安心して使えた。
建設現場での安全項目に合格している。

2015-12-14
用途:
農作業
対象商品:
08441806

3ジーンズ目に入りました。以前のもの(他の商品)は、ヒビが入ったりして水が漏れましたが、こちらは、いまだにひびも見当たりません。安物を買ってすぐ傷むより長く使えるのでお得かと…次回も必ずこちらにします。

1人が参考にしています
株式会社北進 様2015-11-30
用途:
水仕事で使用
対象商品:
08441806

今まであらゆる長靴を試しましたが、しゃがみ込む時親指付近が切れてしまい困っていました。この商品は比較的長く切れにくくコスパも良いと思います。(いずれは切れます)

1人が参考にしています
2015-01-15
用途:
作業
対象商品:
08441781

以前は別のものを購入していましたが、すぐに水漏れしてしまい耐久性がなかったです。出張に行く者が現場作業の方はこの長靴を結構使用しているとのことでさっそく購入しました。以来全員この長靴を使用するようになりました。耐久性がありよいと思います。ただ少し長靴を持ったとき重いような気がしますが
使用している人からの重さのクレームは出ていません

4人が参考にしています
2014-09-04
用途:
雨の日の構内作業
対象商品:
08441833

耐久性・履き心地に優れていてる、又、このタイプの安全長靴が入手困難で助かっています。

株式会社流機エンジニアリング 様2015-08-21
用途:
雨の日の現場作業、出張現場作業
対象商品:
08441781

現場作業の方がこの安全長靴を使用しているとのことで、当社もこの安全長靴を購入しています。丈夫で耐久性があり良いと思いますが
いつから価格が上がったのでしょう?6月の時点では¥3.878でした。7月購入が¥4.461 値上がりの連絡ありましたか?いつから値上がりだったのでしょう
腑に落ちません

3人が参考にしています
アイワ建設株式会社 様2014-03-10
用途:
土木工事
対象商品:
08441833

社員に半額補助し使用させています。靴裏の踵部分の中央の凹みによく小石が挟まります。また、雪上では滑り易い形状です。この形状は変更した方が良いです。爪先の鉄板補強部およびツチフマズの側面に亀裂が入り、この為に年に2回程取替ています。他社の物に比べて使用し易い靴だとは思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2014-05-21
用途:
土木 作業工事
対象商品:
08441842

国産のコーシンゾナネオ耐油より少し硬いですが、価格に満足しています。
履き心地も特別問題なし、耐油機能も良し、履きしろも作業内容に適してOKで
サイズも30cmまであるので安心しています。
これからも低価格の維持を期待しています。

栄工業 様2014-02-20
用途:
土木作業
対象商品:
08441842

とても 長持ちしています。
もう、5足以上履いています

2013-10-24
用途:
産業廃棄物中間処理施設選別作業
対象商品:
08441842

他のコメントに重たいと書かれおりましたが、逆に言うとそれだけ丈夫に作られていると言う事になります。
買って間がないので、詳しい話は出来ませんが、印象として品質は、良い物です。
それから、足のサイズが4E の方は、この商品は、3Eのサイズなので、28cmの方は、29cmを注文して中敷きを3枚程度入れてサイズの調整をする事でクッション性も向上し、足の負担が 軽減出来ます。
私は、踏み抜き防止板とクッション性の良い中敷き2枚入れて使用しています。
買って損をしない安全長靴だと実感が出来ます。

1人が参考にしています
2014-01-21
用途:
接着機械の洗浄時
対象商品:
08441806

かかと部分が厚めなのでいいと思います。

株式会社ショウエイ 様2014-01-15
用途:
外壁洗浄
対象商品:
08441797

大変丈夫で履きやすい

株式会社北進 様2013-05-15
用途:
工場での洗浄作業にて使用中
対象商品:
08441815

つま先の芯入りの長靴、ホームセンターから通販にいたり数多く使用していましたが安かろ悪かろが方程式化されていました。この商品はそこそこの値段の部類ですが品質はずば抜けて良いです。特にしゃがんだ時の指の根元の両側が切れにくく長持ちしやすいです。

2017-06-24
用途:
砕石プラントの現場での仕事に
対象商品:
08441842

ホームセンター、働く人の店で売ってる激安商品とは違います、しっかりした造りで針金(番線)に引っかかって唯一破れなかった商品です。値段だけあって品質は確かなものです。

1人が参考にしています
2013-05-07
用途:
農作業
対象商品:
08441772

25cmでサイズはひったりだ
少々重い
長時間作業するとつま先の小指が痛くなる
足の甲から足首にかけてもう少しフィットすると足が前に滑らず小指も大丈夫だと思う

2016-10-03
用途:
農作業
対象商品:
08441797

安全靴なので刈払い作業のときは必ず履いているし、普段の農作業でも使っている。もう買ってから5年になるが、経年劣化は感じられない。いい靴だ、だから値段が上がったのは仕方がない。

2013-05-27
用途:
仕事使い
対象商品:
08441833

現場作業に愛用しています。ゼネコンの現場でも多数派の商品。絶対におすすめです。