デスクライトのレビュー

平均満足度 4.07 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デスクライト オーム電機
オーム電機
   
スタンダードなアーム式ライト。クランプ形で色々な場所に使えます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-24
用途:
自宅、机
対象商品:
08452132

長年使ってた山田電機のZライトが壊れたあと、これが見つかりラッキーでした(^-^)。ただ、スイッチつまみがすぐ外れ落ちるのでストレスが溜まる。接着剤で付け様かと思うのだが高熱の部分だし…(ーー;)

株式会社吉田製作所 様2016-02-04
用途:
作業用照明
対象商品:
08452132

電球型LEDと組み合わせて気軽にLED照明が導入できます。

電気保安札幌 様2015-06-19
用途:
パソコンデスクの補助照明
対象商品:
08452132

LED電球に付け替えて使っている。この方が投資額が安く上がる。
取り付け用プラスチックは強度的に心配があるが、アームが丈夫であり、使いやすい。
プラスチックの問題が無ければ両方とも星五つである。

2015-09-18
用途:
作業台の明かり取り
対象商品:
08452157

値段は安いです。使いかってが良いです。

2015-05-04
用途:
デスクワーク
対象商品:
08452141

昔懐かしいデザイン。LEDは白すぎて、見えずらいものです。白熱球は見やすい。

ファーストオフェンダー株式会社 様2015-03-02
用途:
造形作業中に使用
対象商品:
08452141

角度が、自由に変えられ大変重宝しております。
電球もLEDに変更する事も出来て、とても、作業の能率が上がりました。
とても、良い商品だと思います。
有り難うございます。

2015-01-20
用途:
作業台の手元照明として
対象商品:
08452132

コストパフォーマンスに優れ、過去より15台以上購入。ただし未だに白熱灯なので、蛍光灯を購入して付け替えて使用。LEDでもほぼ問題ないがLED電球は重たいので、しばらくするとねじ部がゆるんで下がってくる。

2人が参考にしています
2014-09-30
用途:
軽作業の為の明かり取り
対象商品:
08452141

取付用のクランプ以外は、とてもいいので、そこが残念
クランプは、剛性不足の為か緩み易い
強く締めると、手締めでも破損しました
クランプが緩んだり、破損すると
スタンドが脱落するので怪我の可能性もあり危険
頻繁にスタンドを動かす人には
とても、お勧め出来ない
価格が価格なので、価格なりの商品でしょうか

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

まるみや特殊印刷 様2015-01-14
用途:
作業のスポット等
対象商品:
08452132

アームの締め付けが弱いような感じでいつも首が下がってしまう。
根本の取り付け部分は金属にするべき(プラ性は締め付けると変形する)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2014-11-20
用途:
金属加工時の照明
対象商品:
08452132

クランプのオール樹脂のため強度が不足 ランプがついているが白熱電球である

1人が参考にしています
鈴木塗装工業所 様2014-09-09
用途:
スポット証明です。パソコンと鏡台の間に設置しました
対象商品:
08452141

年寄りの母が 自分で 設置しました。
パソコンと 鏡台 そして アームを伸ばして ベットでの 読書の灯りとして 大活躍。
もっと 早く 取り入れればよかったと 言ってました。

2014-06-13
用途:
作業の手元灯として
対象商品:
08452132

取り付けブラケット部は、ちゃちくて自作品と交換して使っていますが、そのほかは、満足です。

みつぎエコ研究所 様2013-08-07
用途:
ピアノの演奏用譜面を見るための照明。
対象商品:
08452132

ピアノの設置室の壁面に取り付けました。まず取付け用のピースを壁に固定、締め付け用のブラケットでピースに固定するとき、ブラケットが樹脂製なので強度に不安を感じる。あまり締め付けすぎると壊れるかも、説明書にその点を注意書きとして記載すると、親切だと思います、伸縮アームの部分も手荒に扱うと、アームの付け根と、支持部分に変形をおこすと思われますので丁寧に取り扱うよう記載することをお願いします。
デザイン等は申し分ありません、価格と実用制を比較すると合格点です、電球は省エネのLEGに替えました。大切に使いたいと思います。

2人が参考にしています
2009-07-29
用途:
軽作業の照明
対象商品:
08452141

安価で良いが、使用したら点灯スイッチ用ツマミが
壊れてしまった(空回りする)。

3人が参考にしています
貝工房take 様2009-01-25
用途:
作業台の照明。
対象商品:
08452141

オーム電気の物はかなり使っていますがこの商品を含め、はずれがありません。安くていい商品が多い!!。