デジタル台はかりのレビュー
2013-02-19
- 用途:
- 仕事で
- 対象商品:
- 08484707
仕事で使用するハカリを探していましたが、安価で程度の良い商品が手に入ったと皆の評価がありました。電池式なのが移動に良く、また、デジタル表示が角度が変えられるので非常に便利です。
2011-11-22
- 用途:
- 工場内での計量作業に使用。
- 対象商品:
- 08484707
スイッチを入れたときの電源のはいりが悪い。安いからあんなものなのかなぁ!!
テスト用バッテリーが付いていたが、放電していて、全くテスト不能。
新品電池からのスタート!
最大計測量や、最小表示は大変満足、どちらかといえばオーバースペック。
もう少し制度を下げて価格が安くなるなら大変嬉しい。
アダプターが付いて、コンセントから使えるようになることを希望します。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。
家田製菓株式会社 様2011-12-09
- 用途:
- 届いた原材料の重さが正しいかのチェックや、製品を出荷する際の概算に使っています。
- 対象商品:
- 08484707
今年に入り2代目を購入しました。
台ばかりでは 目盛が見にくくて大変でした。
重いものをずりあげなくて済むし、目の高さで結果が
わかるので楽になりました。
なによりこの価格で、この使い勝手なら超オススメです。
窪田精肉店 様2011-12-09
- 用途:
- 食肉店で使用 冷凍・冷蔵商品の計量
- 対象商品:
- 08484707
荷台が広く安定していて○
バッテリー内蔵なので電源のない場所でも使用可○
2人が参考にしています
2011-10-28
- 用途:
- 工場内の、厳密な計量に使用しています。 また、回収先でお客様に見える所での計量にも使用しています。
- 対象商品:
- 08484707
数字が、大きくて見やすいのが良い。
計量台部分が大きいので、大変助かります。
2010-04-02
- 用途:
- トラックの荷台に乗せて有価物の買取に使用しています。
- 対象商品:
- 08484707
車両の積載には向いていませんね。2ヵ月程度でかなり傷みました。もう少し誤差があっても良い位に、はかりの重量はかなり正確です。当方は1kg単位で十分なので、1kg以下は切り捨て出来る設定がほしいです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
デジタルはかりは基本的に衝撃に弱い商品となっておりますので、移動の際には振動の影響等が出ないよう、十分にご注意下さい。表記につきましては、今後の参考にさせていただきます。