セレクタスイッチ AR22シリーズのレビュー

平均満足度 4.25 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機
富士電機
659 / 税込 725
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-10
用途:
サンプル確認
対象商品:
50055625

現場操作盤と同じかどうか確認の為に購入しました。
スイッチが自動でリターンすることが確認できました。

2023-03-06
用途:
制御盤組み込み
対象商品:
08509252

配線端子が前でも横でも差し込むことができ、狭い場所での配線取り回しが選択できるので重宝します。

1人が参考にしています
合同会社シナプスエンジニアリング 様2023-11-13
用途:
制御盤の改造
対象商品:
08509243

必要な数量を安い価格で買えました。すぐ届いて助かりました

大崎電気工業株式会社 様2022-10-25
用途:
分電盤の「自動-停止-手動」の切替え
対象商品:
50055625

こちらハネ返りタイプなので買い間違えのないように。

1人が参考にしています
2022-03-01
用途:
作業現場のメンテナンス
対象商品:
50055607

現状の盤使用ブランドで直ぐ手に入り助かります
出来ればコストパフォーマンス良いモノタロウブランドで
お願いしたいです。

2021-02-08
用途:
操作盤製作
対象商品:
08509234

安いし早いし使いやすいし接点は、ほかの径や押し釦でも流用できるので満足です。

1人が参考にしています
紀州なかもと農園 様2020-04-20
用途:
制御盤の切り替え
対象商品:
08509252

セレクトスイッチはいつも富士電機さんの物を使っています。作業もしやすく気に入っています。

2019-10-28
用途:
パネル
対象商品:
08509252

AR22PR-311Bを購入しましたが、
ON-OFF-ON
の切り替えに使いました。
トグルスイッチよりも切り替えが軽いですし、見た目で切り替え方向が解りやすいかな。

1人が参考にしています
2018-05-24
用途:
操作盤部品にて使用予定

商品は、問題は、無く良い品だと思います。モノタロウさんの商品説明表示で スイッチの接点 a接点 b接点の数や有る無いを表示をしていただけたら 迅速に購入意欲が湧きます。いちいち、カタログで品番を調べてから 購入するのが めんどくさいので 購入意欲が薄れます。試しに、どこかの製品説明にa b接点を表示したら 購入数が 上がると思います。 ご検討お願いします。

5人が参考にしています
佐藤 溶工 様2017-09-19
用途:
制御盤
対象商品:
08509234

いろんなメーカーのセレクトスイッチあるが富士電機のが一番使いやすい

2016-10-22
用途:
制御盤の修理
対象商品:
08509234

接点構成の種類を増やしてほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-01-29
用途:
乾燥炉の操作盤に使用してます。
対象商品:
08509234

今回の商品は、初めて使い方ますが構造や強度は、問題ないでした。この手の商品検索の際 スイッチの名盤などが隣接検索できると助かります。画像のハジにあると忘れずに購入すると思います。ご検討よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-01-29
用途:
乾燥炉の操作盤に使用してます。
対象商品:
08509234

今回の商品は、初めて使い方ますが構造や強度は、問題ないでした。この手の商品検索の際 スイッチの名盤などが隣接検索できると助かります。画像のハジにあると忘れずに購入すると思います。ご検討よろしくお願いします。

2016-04-27
用途:
自動操作盤
対象商品:
08509252

使いやすい

佐藤 様2019-04-06
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
50055862

従来品と同等品(富士電機製)ですが パネル取り付け方法が変更されており 相当判りにくかった 取付方法を明記してください

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2015-11-07
用途:
制御用スイッチとして使用
対象商品:
08509243

適度な抵抗があるので操作感がいい。
スイッチの角度によって通電の状態は分かるが、
暗い場所では少々不利。
操作感のあるスイッチとして問題なく使用している。

株式会社成和 様2015-03-08
用途:
温泉コントロール制御盤他
対象商品:
08509243

使いやすいいい商品です、こればかり使っています。
操作部(扉の外)と接点部(扉内)が外れるのがいいですね。
一つだけ言えば、長く使うと操作部と接点稼働部との接続部が薄いため破損しやすい。

旭メカニズム株式会社 様2013-11-01
用途:
制御盤組み込み
対象商品:
08509234

流石一流メーカー品ですので申し分無しです。
翌日到着もうれしいサービスです。

中野味噌醤油店 様2015-12-26
用途:
補給用
対象商品:
08509243

端子の配列が横列なので、同様のスイッチの取り替えようとして有用です。

絆テック 様2015-08-03
用途:
設備改造
対象商品:
08509243

使い慣れた部品ですが、直ぐ到着して助かります。