非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズのレビュー

平均満足度 4.69 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機
富士電機
1,698 / 税込 1,868
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-17
用途:
機器のメンテナンス

設備の盤に付いているのが壊れたので購入。
真ん中のネジを外すのを知らない人には簡易説明書が要るかとは思いました。

2025-03-15
用途:
機械の修理
対象商品:
39119377

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

2022-01-29
用途:
機械付属部品
対象商品:
39119264

早期に出荷していただき、本当に助かりました。
ありがとうございました。

2025-02-25
用途:
プレス交換部品

余計に工具がひとつ必要になるのは、修理する側から言えば有難くはないんですけどね。

2018-09-28
用途:
自作工作機械の安全装置の一つとして使用
対象商品:
08510241

筐体がプラの割には、ボタンを押す力が少し硬いように感じる。
だが実用には十分でコスト的にも満足。

佐藤 様2018-05-21
用途:
プレス機械の非常停止ボタンが壊れたので交換
対象商品:
39119377

従来品わ 本体部がアルミダイキャスト製だったが 本品はプラスチック
製となっていた 耐久性は大丈夫かな?

株式会社 アイデアチューブ 様2016-01-11
用途:
現在制作中の機械装置の部品
対象商品:
08510205

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。
仕様が分かりやすいので選択しやすかったです。
動作も良いです。

筑摩ウエルド 様2016-05-27
用途:
回路と人間の保護
対象商品:
08510214

ボタン部分の取り外し方がレビューの最初の方、Monotaroからの情報として出ていますが、すでにリンク切れとなっています。
ただ、方法は非常に簡単なので、いい解決方法(ペラの同梱など)があればいいですね。

株式会社よしみね 様2015-06-17
用途:
油圧拡管装置の緊急遮断用
対象商品:
08510214

格安で、二重化安全装置リモートSWとしてb接点使用

黒河農園 様2014-04-08
用途:
農業機械装置の緊急停止用
対象商品:
08510214

必要に迫られ、3年前に続いて2度目の購入(追加)です。
以前の商品も快調に活躍しております。
使用感として、もう少し戻りバネが弱くても良いかと思いますが‥‥。

1人が参考にしています
テイ シークェンス 様2018-04-02
用途:
非常停止スイッチ
対象商品:
08510241

非常停止が必要な所で使用しています。

真ん中をくるくるする板がどっかに消える事があるので注意が必要です。

2013-06-04
用途:
現在、外国製が付いている商品を取り外し、信頼の有る富士電機製に、交換する。
対象商品:
08510196

既存品に付いている物に対し、心配に思うところが有り、信頼性の有る富士電機製品に、交換する。事故が起こる前にと、交換を致しました。これで、一安心かと考えます。

株式会社匠エンジニアリング 様2013-04-30
用途:
装置の非常停止用
対象商品:
08510241

これから色々テストしますが 今の所問題無く 作動しています。ボタン取り外しの説明不足。

1人が参考にしています
株式会社三井ピーシーオー 様2013-03-24
用途:
ランニングソーの非常停止ボタンスイッチに使用した
対象商品:
08510196

良かったと思いました。

松田精工 様2011-10-06
用途:
装置の非常停止用
対象商品:
08510214

ボタンの頭の外し方がわからなかった HPに載っていると助かります 使用感は大変良いです

MonotaROからの回答

ボタンの頭の外し方ですが、ご不便をお掛け致しました。メーカーカタログに記載がございましたので、
下記にご案内致します。(74ページになります)
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/pdf/catalog/KH103_G18.pdf

2011-07-11
用途:
機械の非常停止ボタンとして
対象商品:
08510241

簡単で扱いやすい