Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)のレビュー
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
株式会社ヤシマ 様2023-03-30
- 用途:
- 制御盤(異常時点灯)
- 対象商品:
- 08510415
LEDで輝度が高くなった。AC100Vなど直接入力できる割りにはコンパクトになっている。
黒の縁が大きくシルバーや薄い系の色がいいのでは。
バークシャー合同会社 様2022-10-14
- 用途:
- 弊社製品への表示灯として
- 対象商品:
- 08510433
値段は安いですが視認性がいいです。押しボタンとセットで使用しております。次回製品にも使いたいです
テイ シークェンス 様2015-09-22
- 用途:
- 電流を流して光らせる。
- 対象商品:
- 08510433
30φの穴にきちんと取り付けられました。
配線もきちんとつけられました。
きちんと光りました。
特に問題ないです。
2013-12-27
- 用途:
- 電磁クラッチの作動表示で、切り忘れ防止用
- 対象商品:
- 08510354
電球タイプを使用したところ、顧客からもっと明るい物はないのか、とのお叱りで本製品を試した。
顧客の反応はこれで充分、との回答を頂いた。
価格、性能とも満足出来る良い製品と思う。
希望として、ゴムリングが少し柔らかく絞めた時のはみ出しが多いので、若干堅めが良さそう。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
テスコム東北 様2014-02-07
- 用途:
- 制御盤の表示灯
- 対象商品:
- 08510381
使用には、問題なく使用できます。
ただ、いつもことですが5日後まで発送でほぼ100%発注から到着まで
1週間以上かかります。月曜発注以外土日を含まない時がないので、せめて
国内商品やメーカーが在庫している様な物は発送を早くしてもらいたい。
あまり時間がかかると便利なような気がしなくなる。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)