NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクルのレビュー

平均満足度 4.15 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所
七星科学研究所
309 / 税込 340
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ 【用途】信号・電送・電子機器用
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-28
用途:
音響用ミキサーの電源供給コネクタに使用します。
対象商品:
08556746

既にこのメタコンは以前から、使用しており、信頼性が高いので、今回も使用します。

NAKAシステック 様2023-09-05
用途:
制御盤のAC100V一次側電源コネクタ
対象商品:
08556852

通常のコンセントから盤内に引き込むためのケーブルコネクタで、容量的にも大き過ぎずちょうど良いです。

ブレインワークス株式会社 様2021-11-20
用途:
音響機器の製作
対象商品:
08556773

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

2019-09-15
用途:
アマチュア無線の移動用電源
対象商品:
08556843

20A規格なので50Wまでいけそうです。
電線サイズは2sqまでなので注意が必要

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-07-02
用途:
NC加工機械の製作
対象商品:
08556746

安く購入出来て有難いです。また購入したいと思います。

2017-04-14
用途:
室内の制御盤に取り付けます
対象商品:
08556764

七星コネクターは度々使っていますが。このタイプは初めてです。
黒色もあると良いですね。

1人が参考にしています
2018-04-12
用途:
機器の電源供給用コネクタといて。
対象商品:
08556773

同時に注文したこのコネクタの相棒(NJC-203-PF)が欠品で1ヶ月以上遅れるとの事、困りました。特殊なコネクタでは無いので融通付かないのですかね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-07-13
用途:
現在のコネクターがあまくなったので、取替え用としていただきました。
対象商品:
08556807

半田済みのリード線が付いていると、取替にも時間がかからなくてよいなと感じました。

2016-02-29
用途:
電工用です。
対象商品:
08556852

価格通りです。

2015-06-25
用途:
機器のコネクターに。
対象商品:
08556755

半田付けのピンが回転するのはよくないです。
すべて中心から外側に向けて固定されている方が良いです。或いは社名刻印を下にした時 すべてのピンの半田付けの切り欠きが上を向いて固定されている事が望ましいです。現状では回転してしまうので作業が面倒です。

2014-04-18
用途:
機器と機器の接続
対象商品:
08556746

コネクターに線を半田付けする時に小さいのでかなりてこずりました。
取り付け線間が狭いので被子チューブを入れないと絶縁が悪くなりそうでした

霧島エンタープライズ株式会社 様2013-09-13
用途:
試作品
対象商品:
08556782

以前から使用していたので、基板に取り付け電源の接触不良を防止する。

工房・山里 様2011-10-16
用途:
PA<劇場音響>現場のミキサーを改造し、AC電源の入力に使用しました。
対象商品:
08556737

普通の電子パーツと同じ