プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトのレビュー
- 用途:
- PHR-4に使用電線で線を必要としない箇所へダミーコンタクトとしている。
PHシリーズ「B4B-PH-SM4-TB」に於いて上記のPHR-4を使用、通常はコンタクト付き線材4本を使用しますが製品回路により2本の線材を使用する場合があります。そこで 空きの部分にダミーコンタクトとして挿入 ソケットの安定化を保持するようにしています。
- 用途:
- 電子部品の試作
- 対象商品:
- 34953204
急に必要になりました。地方では入手がむつかしい部品です。コネクタ、ハウジング、コンタクトをまとめて注文することができました。助かりました。
- 用途:
- 基板への配線時に
- 対象商品:
- 70826202
最近の配線の狭ピッチ化に伴い、PHコネクタも必要になってきました。
現場に行って機器を見てびっくり!手持ちがない、という場合でも
すぐに届けて貰えるのは助かります。
- 用途:
- DCファンのケーブル処理
- 対象商品:
- 34953204
DCファンのケーブルを短くするために購入。ハウジングは同時購入したJSTとの組み合わせなので
もちろん問題はありません。
圧着は、純正工具が一番だとは思いますが、個人使用ではとても購入できる金額ではないので、
手持ちの1.4mmで圧着しました。
いまいちな感じもしますが、一応導通は確保しました。
- 用途:
- 機器の試作品
- 対象商品:
- 34953204
これのコピー品がヤ○オクや海外サイトなどで売られていますが、やっぱり日本製は違いますね。
接点は微小なバネ構造が必要で、長期に接触低抵抗を確保してくれるものですが、安価な物はバネ素材になっていないようで、振動や熱(雰囲気温度50℃程度)で半年くらいでダメになります。
まさかこんな小さい部品が原因で故障するとは思わず、原因追及に無駄な部品交換や日数を浪費してしまいました。
日圧にしてからは全く問題が起こっていません。
わずかな金額の差ですから、こういった物は日本製を使うことを強くお勧めします。
- 用途:
- スイッチング電源に使用
- 対象商品:
- 34953204
同時に購入のスイッチング電源のコネクターにと考え購入するも、サイズが判らなかったので全然合わないものを購入してしまいました。出来ればスイッチング電源を購入した時点でこれに合うコネクターを推薦してもらえたら間違えがなかったのですが・・・?!
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 電子機器
- 対象商品:
- 34953204
よく確かめていなかったのでちょっと失敗。2.54ピッチと思ったが2.0ピッチだった。合う基板が必要。ちょっと汎用性に欠ける。また今持っている圧着工具の最小のものでも合わずさらに極小ピッチの工具が必要。純正の工具は目玉が飛び出るので価格の安い工具を探す必要あり。ホビーで使うには適さない。ミスりました。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。