プレスキャスター 自在車(ゴム(B入)車) Wストッパー付のレビュー
- 用途:
- 自作台車のキャスターに採用
- 対象商品:
- 08516487
コスパ最高!
使い方が悪かったかも知れませんが、
ゴムのひび割れ・カケ等の劣化が早かったように思います。
- 用途:
- 移動式の囲炉裏に使用
- 対象商品:
- 08516505
作業場所に囲炉裏を作ろうと2~3年前に計画し、今冬やっと作成しました。キャスターとしては大きなものですが、機能は確かでした。移動が楽で助かってます。
- 用途:
- ボート移動用の台車製作
- 対象商品:
- 08516471
狭い倉庫の中で3m強のボートを移動させる台を製作するにあたり購入しました。 キャスター径が大きく、多少の段差を許容してくれます。破格の金額で購入できました。
- 用途:
- 機械等を移動できるように。
- 対象商品:
- 08516471
機械等を移動できるように今までかなり購入して長年使ってます。
つま先で屈まずロックできるので重宝してました。
在庫限りでなくなるのが非常に残念です、出来れば再販を希望します。
- 用途:
- スピーカーボックスのキャスター
- 対象商品:
- 08516471
スピーカーボックスの移動用に使っています。安価な割にしっかりしています。ストッパーも付いていますが若干止めるのに力がいるようです。
- 用途:
- 重量物の運搬
- 対象商品:
- 08516487
小さすぎず大きすぎずのサイズでありながら、自在でストップ付きであることから大変重宝しています。再購入を検討しているところです。
- 用途:
- DIY作品
- 対象商品:
- 08516471
取付フランジとキャスター回転部のクリアランスが小さいのでボルトの頭をフランジ側へ持ってこないと不具合を生じる。取り付け台によってはボルトを差し込みナットでフランジを止める場合はボルトの長さを制約される。
- 用途:
- コスパヨシ
- 対象商品:
- 08516471
あまりうるさくない用途に使うなら良いと思います。
作りや精度は価格ナリですが、使い捨て感覚なら良いかと。
固定金具と回転部の高さに差が少ないので、ボルトやネジ出っ張りには注意が必要です。
- 用途:
- 台車
- 対象商品:
- 08516496
台車の脚に使用します.仕様に対してたいへん安価な品と思います.使用に際して何ら問題はありません.もっと耐荷重の大きな品も提供して戴けると助かります.
- 用途:
- 台車
- 対象商品:
- 08516471
安いのにしっかりしていてびっくりしました。
あとはこのゴムタイヤがどこまで耐久性があるかになります。
耐久性があるようならリピートします。
- 用途:
- ステンレスの現場搬入用の台車車輪として購入しました。
- 対象商品:
- 08516496
以前使用の台車タイヤ交換用で取り付けしましたがまだ現場搬入に使用してません。
おそらくタイヤが以前は100でしたので、より大きいので細かい障害物も乗り越えて行くと思います。金額はかなり安いと思います。
- 用途:
- 台車の製作には欠かせない
- 対象商品:
- 08516496
台車製作時は最低4ケは必要で数台 製作するため結構な数を必要とします。
その場合にコスパに大変助かっています。
またダブルストッパ-付なので安心して使用できます。