単相 複巻 変圧器 SAシリーズのレビュー

平均満足度 4.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機
スワロー電機
3,998 / 税込 4,398
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
不二パウダル株式会社 様2025-07-24
用途:
100V電源での200V級操作電源装置試験用

端子台が大きく配線がしやすいのがとても助かります。
ラグ端子式ではんだ付けしてしまうと分解するのが非常にめんどくさいのですが、本機は端子台式ですので作業性は非常に良いです。
通常AC100V→AC200Vではラグ端子式が一般的ですので、
これは非常に助かる1品になっています。
また複巻トランスであるため電源からは絶縁されており、単巻トランスと違って感電のリスクを低下させる事が可能です。
ノイズシールドはついていませんので、アナログの微小電圧検出回路などであれば、トランスから距離を取る必要があります。

2024-01-28
用途:
200vモーター駆動
対象商品:
08522166

非常に接続しやすく、電力低下もあまり起こらず、大変満足してます。

2021-10-25
用途:
100Vで200V機器を使用する
対象商品:
08522184

200Vの機器をどうしても100Vで動かさなくてはならず、
ブレーカー交換をしようとしたところ、他の100V機器もぶら下がっており、
仕方なくこの機器で100V→200Vに昇圧して使用しました。
70%容量で唸りも無く、良い製品だと思います。

1人が参考にしています
2020-03-23
用途:
制御機器における電圧変換用
対象商品:
08522157

SA12-100を購入した。初めて見る形の端子台だが、ねじ止めが容易で使い勝手が良い。

真鍋電子応用回路研究室 様2020-02-07
用途:
200V機器を100Vで使用するため
対象商品:
08522157

小勢力200V機器を100Vで使用するための 電圧アップ用に使用

1人が参考にしています
イーエム・システムズ 荒澤永樹 様2018-10-17
用途:
シミュレーション用ワークステーションの電源容量確保に使用。
対象商品:
08522211

接続端子は簡単に使用でき、M5の圧着端子をそのまま使用できました。全体に作りが良く見えます。全負荷に近い負荷で使っていますが、(1350VA)唸ったり、異様な発熱はありません。 ただ、磁気シールドが無いので設置近傍に鉄片があると音が出ます。
価格から考えると大変良いと思います。 オプションとして静電シールド以外にハムプルーフベルト(死語?)などがあると良いかと思いました。

2019-11-19
用途:
専用装置製作に使用
対象商品:
08522132

容量の小さなトランスで昇圧が100V→200V必要だった為、購入しました。コストも安く性能も問題ありませんでした。
耐久性は不明ですが、期待します。

1人が参考にしています
2018-05-14
用途:
電圧変換用
対象商品:
08522166

AC100VからAC200Vに電圧を上げるのに必要なため購入。価格も手頃で買い得感があります。
仕事に役に立っています。

3人が参考にしています
家電.設備 フジイ 様2017-09-30
用途:
ある特殊な道具の作成部品として使用
対象商品:
08522132

接続端子は大変使い勝手は良いが出っ張ってしまっているのが少し残念

株式会社城山 様2017-09-25
用途:
インバータの電圧可変用に使用
対象商品:
08522157

端子台の絶縁強度が高く、取付足の機械的強度も強く安心感があります。コイルも2重絶縁されてしっかり出来ていました。

2021-12-29
用途:
降雪感知
対象商品:
08522166

100Vの降雪感知器が雷で故障したが、200V降雪感知器が在庫あり100Vの感知器は納期未定との事
100V電源しか無い為、100Vを200Vに電圧変換して使用。

1人が参考にしています
プラスデンキイトウ 様2017-03-29
用途:
仮設照明器具使用時
対象商品:
08522157

使用用途が特別なため、コンパクトで軽ければ軽いほど良いので益々の軽量化を進めてほしい。

トータルエンジニアリング 様2016-04-27
用途:
200Vの、制御回路の動作試験に使用
対象商品:
08522132

大変コンパクトであり、制御回路の動作試験に大変重宝に使用させて戴いております。
小容量でも、リレー動作や自動制御機器の動作試験(単体)や持運び/移動しての使用には最適です。
近くに、200V電源がなくてもコンセントより使用でき大満足です。

ゼンデン株式会社 様2013-09-25
用途:
デモ用 NE無電極ランプ テスト点灯時
対象商品:
08522166

コンパクトで良かった。
100V 0V 110V の表示は、良いのだが、配線結線時に
100V110Vに接続ミスの起きないような表示が必要に思われます。

1人が参考にしています