単相 複巻 変圧器 Rシリーズのレビュー

平均満足度 4.66 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機
スワロー電機
1,198 / 税込 1,318
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
不二パウダル株式会社 様2025-10-27
用途:
32A8ヒータ電源

32A8真空管のヒータ電源として使用。
定格0.5Aに対して、0.3Aの使用であるが特に問題は無し。
ヒータが温まるまでの過渡期(5秒程度)に定格を超える電流が流れてしまうが、
特に異常発熱などの現象は見られなかった。
近くにB電源トランスがあるが、前後に並べると磁束飽和しそうな
感じがしたので、直角に配置した。特に変な一次電流が流れるとか、
変なハムノイズが二次側に載ってくる事も無かった。
性能良く、安価で扱いやすいトランスだと判断されます。

2025-09-24
用途:
オーディオ

自作アンプに使用しました。汎用品ですが磁束漏れも少ないようです。

2024-02-14
用途:
潅水用電磁弁駆動用
対象商品:
08523925

潅水用電磁弁の電源がAC24Vです。最近の電源はスイッチング方式が主流なので変圧器の選択肢が少なくなりました。適切な規格の製品が入手できて助かりました。外形寸法は書いてあるのでその通りなのですが、思っていたより小さく、組み込みが簡単そうです。

2023-05-28
用途:
220V用ハンダステーションの電圧を100V用に変更
対象商品:
08523697

出力電圧24V ACでぴったりですし製品の大きさもちょうどよく満足しております。

光進産業 様2022-10-18
用途:
制御盤組み込み
対象商品:
08523952

AC24V駆動の、位置制御モーターの電源として使いました。充電部が、露出するので、何かよい保護キャップないかと考えています。

2022-12-25
用途:
真空管アンプの補助電源に使用した。(ヒーター電源)
対象商品:
08523654

容量に余裕があるようで発熱も少なく安心して使用できています。

2022-08-28
用途:
電気工事の配線チェック作業用測定器に組み込み
対象商品:
08523882

しっかりした作りで扱いやすくコストとのバランスが良かった。

株式会社ケネス 様2022-05-06
用途:
調光製品の施工時に使用
対象商品:
08523785

小型で扱いやすく安価なので重宝しています。製品の特性上困難とは思いますが、もう少し重量が軽くなると良いですね。

2022-03-17
用途:
発泡スチロールカッター製作
対象商品:
08523584

発泡スチロールカッターの電圧調整、最適な電圧が手探り状態なので6vから4段階の
電圧を切り替えられるようにした、自己流だったが大成功、

タナカ電気設備 様2021-05-14
用途:
小型電子機器の電源部に
対象商品:
08523593

スイッチング電源のようなノイズが出ないのが良い。
使用用途に応じてトランスとスイッチング電源を使い分けています。

2人が参考にしています
2021-05-12
用途:
電源製作のため購入
対象商品:
08523566

試しに一台購入、特に問題なかったので二台目購入しました
大したもの動かすわけではないのでこれで十分

2020-07-05
用途:
園芸用
対象商品:
08523566

12V5Wのキセノンライト用2個用に使いました。トランスは12V 0.3Aであり2個のライトでも、パワーは足りませんが、まあ明るいのでカバーをして安全を考え屋外で使いました。これでも送料込みで結構いくため、他に容量のあるトランスとか黒色の屋外用12V電源とかありましたが、今回は安く行くように頑張りました。

ADACHI・EDS 様2020-09-08
用途:
実験用電源に使用
対象商品:
08523611

二次側のタップが2Vピッチで出ているので、ブリッジ・半波倍電圧・半波倍電圧で中点使用で±取り出しなどでDC出力電圧が9V~50V(±9V~24V)までのテスト電源に使っています。

株式会社伊藤商機 様2020-03-27
用途:
ウインチの手元操作スイッチの電圧変換に使いました
対象商品:
08523943

信頼できます。非常によかったです。早く納品していただいて助かりました。

2020-01-21
用途:
オーディオ用安定化電源
対象商品:
08523636

2次電圧が2V刻みで、1次も100-110Vなので電圧の微調整ができて
安定化電源制作時に発熱を抑えられるので大変使いやすい。

ハヤシ・ラボ 様2019-11-26
用途:
真空管アンプのヒーター用。
対象商品:
08523627

電圧タップが出ているので、電圧調整が楽に出来ます。
定格略イッパイで使っても、唸りも無く良いトランスです。

2019-09-19
用途:
試験用
対象商品:
08523575

試作用に購入しました。試験用の為もう少しタップ端子があるとよいと思いました。

1人が参考にしています
2019-07-12
用途:
実験に使用しました。
対象商品:
08523706

12Vと24Vの端子を使用して、トランジスタ4個で発振させて、100Vを発生させるインバータ製作した。実験成功で100Vの電球が点灯しました。

2人が参考にしています
2019-04-19
用途:
大型鉄道模型の信号機電源
対象商品:
08523742

容量の割に小型で安価で申し分ありません。30V端子があれば尚いいです。

1人が参考にしています
2020-04-12
用途:
サル撃退用高圧電気柵用電源 DC12V->800VDC
対象商品:
08524013

商品の到着も思ったより早かったし 商品も思った通りの物で満足