単相 複巻 変圧器 Rシリーズのレビュー

平均満足度 4.66 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機
スワロー電機
1,198 / 税込 1,318
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヤマナカ技研 様2019-02-01
用途:
オーディオ用電源製作
対象商品:
08523541

規定電流時の電圧が正確で助かりました。発熱も少なく満足しています。

アシスト・ライフ 様2019-03-11
用途:
ホイストの操作電源に使用
対象商品:
08523952

端子の部分は半田付けより、端子台のほうが作業しやすいように思います。

2017-11-29
用途:
鉄道模型の電源に使っています
対象商品:
08523602

鉄道模型の一般的なパワーパックでは動きがぎこちないのでチョッパー回路を作るために使用しています。12V3Aなのでかなり余裕が有り、2~3編成同時運行も可能と思われます。

株式会社team-7 様2017-11-19
用途:
電子工作
対象商品:
08523532

交流用実験をするときに分離するため購入しました。
趣味で使うため、送料を含め他店舗と比較して非常に安く購入でき、
小遣いも厳しい折、懐にやさしく助かります。

1人が参考にしています
山田総合研究所 様2017-09-03
用途:
小型測定器のDC電源用
対象商品:
08523566

作りが丁寧で製作精度も良く気に入りました。1~2W程度の小出力のトランスもラインアップしていただけると助かります。

2017-09-03
用途:
nゲージの電源用
対象商品:
08523593

nゲージ用電源としては充分の容量があり満足しております。

2020-03-16
用途:
製品への組み込み
対象商品:
08523715

期待通りの製品でした。
在庫が切れると納期がかかるようなので、20個とか買う際には注意が必要だと思う。

土地家屋調査士佐藤昭事務所 様2016-07-30
用途:
オーディオ電源の製作
対象商品:
08523654

タカチのアルミケースに収めましたが、この容量で他社製のものだとサイズが大きくなってしまいケースも極端に大きくなってしまいます。ちょうど良いサイズのアルミケースに収まったので満足しています。デジタルアンプの電源に使っていますが、発熱も少なめで順調に動作しています。

2017-05-04
用途:
出量を下げるのに
対象商品:
08524013

あまりくわしくはないのでよくわかりませんコメントのしようがないです

2017-07-31
用途:
盤製作
対象商品:
08523952

大変よい品物です。納期が早いので大変助かっています。

2016-03-30
用途:
43年前のレコードプレヤーのトランス劣化不良のため交換。
対象商品:
08523636

・商品がメーカー等多種ある中で仕様比較検討した結果、選定しました。出来ればリード線がついていれば尚使いやすいと思います。

日電協 様2024-07-01
用途:
100v回路および200v回路の漏電電流試験
対象商品:
08523846

100v回路および200v回路の漏電電流試験で接地線の漏洩電流を計測しているCTに流れる電流の精度試験を行います。購入したトランス2次側に可変抵抗を接続し50mA流れるように調整し、漏洩電流を計測しているCTと比較する試験用につかいます。

2015-07-08
用途:
制御盤に組み込み
対象商品:
08523846

200Vから12Vの製品がなかなか無い中、容量的にもぴったりだしとにかく日本製で安心して使えます。

株式会社田原製作所 様2016-06-24
用途:
1tonチェーンホイスト修理
対象商品:
08524013

1tonチェーンホイストの変圧器が焼けた為、購入、取り付けた。
メーカー純正部品の1/4の価格で入手できた。
取り付けにM4のタップを1箇所加工(クレーン基盤部分)したが、大変満足している。

2015-07-13
用途:
通信機の各制御回路に使用
対象商品:
08523925

小型で場所を取らないので良い。

2015-03-24
用途:
デンタルアンプの電源用
対象商品:
08523593

以前は、スイッチング電源を利用していましたが
デジアン用の電源として購入しました。
しっかりした製品で安心して利用しています。
音もクリアになり満足しています。(現在は10V端子を使用)
10V以外に12V・8V端子も付いているので、
幅広く利用できます!

1人が参考にしています
2016-04-04
用途:
バッテリーの充電用
対象商品:
08523602

予定通りの性能でした。

2019-10-17
用途:
乾電池で作動させるニクロム線による発泡スチロールカッターの電源(直流3V)をこのトランスで交流100V電源から6Vに減圧し同一抵抗体と直列につないで3V交流電源で使っている。
対象商品:
08523541

おかげで、頻繁だった乾電池交換が不要となり快適。ただし、1個目は割と早く故障(断線?)し、同じものをもう一回購入する羽目になった。トランスは故障しないものと思っていたので、ショック。

2015-03-23
用途:
制御系
対象商品:
08523697

入出力にリード線付きがあれば便利なのですが。

2014-12-15
用途:
実験装置作成作業
対象商品:
08523602

二次側交流出力が5v~38v、3Aまでの単巻Trが欲しかったため、
大変助かりました。