B種溶断型ヒューズ FGB0のレビュー

平均満足度 4.72 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業
冨士端子工業
48 / 税込 53
53件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
石川住建 様2025-09-26
用途:
テスター類の補修に

極性を間違えてテスターのヒューズを飛ばしてしまい、即注文しました。
ガラス管の古いタイプの物は店頭に無い場合が多く、大変助かりました。

2026-01-15
用途:
ヒューズ付クリップケーブル用に購入しました。
対象商品:
37562883

問題なく使用できています、予備も購入しておけばよかった。

2026-03-18
用途:
自動車整備

こんな小さな部品までバラであるとは、さすがですね、又リピートします。

タカシマ電工株式会社 様2024-12-02
用途:
現地交換作業

商社経由では少量で買うことができなかったので、大変良かったです。

2024-08-31
用途:
コーヒーミルのメンテ
対象商品:
08562827

カリタナイスカットgのヒューズが飛んで、これが、ぴったりでした。

グラッツェ ミレ 様2025-05-18
用途:
ヒューズとして

問題なく使用することができました、次回もまた購入しようと思います

2024-06-09
用途:
真空管試験器真空管機器に使用します。0.1、0,2、0,3、0,4、0,5の小電流のものが10本単位でほしい
対象商品:
08562827

1,2本は飛ばす覚悟で大連流から小電流に交換しながら最適な物を選んでいます。

2025-02-28
用途:
車の整備

欲しかった物が安く早く購入出来て大変に助かりました。

2023-06-08
用途:
バイク12vで使用
対象商品:
08562854

オフロードバイクのリレー配線→分岐→ヒューズで使ってます。
今後グリップヒーターで5Aを使う予定です。
サトーパーツのヒューズホルダー中継型とセットで保管。
結構便利な点は平型ヒューズよりも結束バンドで
配線をまとめやすことです。
バイクの配線収納って限られているのでガラス管のほうが
まとめやすいことが多いです。
あと気軽に1A以下が買えるのがグッド。

2023-01-06
用途:
配線作業
対象商品:
08562827

遮断容量が異なるモノを少しずつ欲しかったので,これを選びました.性能の善し悪しはわかりませんが,問題ないと思います.単品ながら単価が安く,入手しやすいと思います.

tandem jive 様2022-08-10
用途:
ヒューズが切れたときの対応用として
対象商品:
08562845

ヒューズが切れたときの対応用として
準備品として購入

2022-07-07
用途:
ETC取り付け
対象商品:
08562845

ヒューズ電源が5Aだったのでこの3Aを買い中身を交換しました。安すぎですね。

2021-07-08
用途:
商品電源の保護用
対象商品:
37562892

2Aと中途な容量ですが、まとまった数が直ちに入手できた良かったです。

2020-09-20
用途:
車のメンテナンス作業
対象商品:
08562827

ETCのヒューズが切れたため購入しました。1本での購入ができて、しかも安価で大変助かりました。

2020-11-27
用途:
DIY試作機械の電源回路
対象商品:
08562854

自動機の試作をしていますが、予算抑制のためにブレーカではなくこちらをホルダとともに購入しました。配線かタイミングの間違いでショートさせてしまいましたが、溶断で(多分)事なきを得ています。一本から購入できますし、安価ですので、安心して実験を繰り返せます。

2020-10-18
用途:
車の部品のヒューズ在庫
対象商品:
08562827

使用頻度は、少ないですが必要な時ホームセンターなどに買いにいくことになるのでまとめ注文のときに買っておきます。

2020-01-27
用途:
バイクのドラレコ取り付けに使用
対象商品:
08562827

以前、セットでヒューズを購入したら、一番小さいのが、5Aだったので、今回1Aでのヒューズが購入出来てよかったです。

2020-02-17
用途:
ラジオなどのレストアに
対象商品:
08562827

真空管ラジオのレストアに使用 少量、多種類購入可能 納期も早く助かりました。

有限会社三重オート計器 様2019-06-07
用途:
無線機の設置に使います
対象商品:
37562926

管ヒューズが段々少なくなって来て探すのも大変ですが、大変重宝してますよ。不満等は一切ありません。

2020-01-09
用途:
自動車アクセサリー用
対象商品:
08562827

今や自動車に管ヒューズを使われるアクセサリーは限定されてきています。
滅多に切れないヒューズだけに1個単位で購入出来るのは嬉しい。