標準電源ユニットタイプ PBAシリーズのレビュー
- 用途:
- 工作機械の電源として
- 対象商品:
- 45556621
工作機械が故障して、純正部品が入荷できないときの代替品として購入しました。無事に使用できました。1週間で工作機械を入れ替えするための仮復旧用として。
- 用途:
- 保全用の調達部品になります。
- 対象商品:
- 87006202
緊急を除く計画保全の場合、調達部品の納期管理はかなり重要です。本部品は若干のズレ込みを予想していましたが、出荷予定通りの対応を頂きまして無事に完了出来ました。 感謝致します。
- 用途:
- 通信設備、故障部品との交換
- 対象商品:
- 45556174
旧P30E-5故障のため、互換品と交換、省スペースかしており、問題無く収まるが取付ネジのピッチが変わったため、検討が必要。
- 用途:
- オーディオ機器の電源供給用
- 対象商品:
- 87005861
リニア電源ですと、トランスに整流回路、コンデンサーにレギュレーターでかなりスペースが必要ですが、PBAシリーズはAC200Vも対応で、3.3Vの3Aまで取れて、ノイズも少ないので大変重宝しています♪
- 用途:
- 電気配線
- 対象商品:
- 08555601
メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。
- 用途:
- ブルーレイプレーヤーの電源として
- 対象商品:
- 45556332
今回は友人の分で購入しました。
COSEL社の電源はオーティ用途としても便利に使えて
音も良いのでオススメです。
- 用途:
- LEDモジュール用電源
- 対象商品:
- 45556463
7日後発送との記載で6月21日に発注しましたが、納品予定10月3日との連絡が後日届きました。同じような内容のレビューがあり不安だったので電話でオペレーターに納期確認し6月29日発送との返事をもらいましたが、結局届きませんでした。残念です。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 電子回路電源
- 対象商品:
- 45556332
商品はメーカー品であり何ら問題ありませんが販売者の対応です。
商品掲載欄には6日以内発送と記載してありますが、注文したら出荷予定は10日後。
電話で問合せしたら担当部署からFAXいれますとの回答でしたがFAX連絡なし。
結果的に注文してから6日後発送連絡がありましたが、納期に間に合わない為他社で早急に購入して間に合せました。
こちらはは納期も参考にして注文します。