AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKのレビュー

平均満足度 4.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)
omron(オムロン)
6,698 / 税込 7,368
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-30
用途:
ガレージの制御
対象商品:
66469953

電源フリーなので電圧・直流・交流を問わず使えるので、とても使いやすいです。動作も正確で、さすがオムロン、産業用だなと感じました。しばらくリピートはありませんが、良い買い物をしました。

1人が参考にしています
2023-01-27
用途:
通路照明器具の自動応答用
対象商品:
66469962

白色~水色までは感度良好でしたが、濃青~黒色は反応せず使用範囲が限定されます。
光源が赤色typでは難しいと思います

2人が参考にしています
2022-08-19
用途:
段ボールケース物検
対象商品:
66469822

フリー電源光電スイッチで一番値段が安いのがこれ。拡散反射式を使いました。MIN150mmぐらいから検知可能でした。信頼のOMRONだし、内部リレー出力で6Wランプを点灯しています。

2人が参考にしています
株式会社 福山セコ 様2022-04-07
用途:
工場内の産業機器
対象商品:
66470136

予想外の破損で困っていたところ、すぐに届いて非常に助かりました。

1人が参考にしています
下城電気工業 様2020-10-04
用途:
駐車場の機械設置 自動ゲートの障害物検知に使用しました
対象商品:
66470084

今までのは雨が降ったりしてクリアガラスに水滴がつくとセンサーが検知しなくなりました。
のでOMRONのに取り替えました、雨が降って水滴がついてもオートゲートがちゃんと働いています。

2人が参考にしています
2020-08-31
用途:
コンベアの流れ監視
対象商品:
66470102

電源を選ばず使いやすい
反応もよい。
商品の種類が多く選択に困った。
それぞれの特徴をわかりやすく表示されていると選択に悩まない

1人が参考にしています
株式会社船野組 様2019-05-09
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
20284057

問題なく使用できました。できればサイドのつまみ等の使用方法説明が
あれば尚よいと思います。

1人が参考にしています
2018-06-21
用途:
趣味の自動車競技でタイム計測に使用
対象商品:
66469962

趣味の自動車競技でタイム計測に使用する目的で購入しました。
取扱説明書も多言語対応で、日本語も有り結線も十分理解出来ました。

1人が参考にしています
2017-11-29
用途:
タマネギの葉飛ばし
対象商品:
20284057

安心のオムロン製で最初は中国製を買ったのですが、爆発したので、買い換えました。

2017-07-03
用途:
包装機のフィルムの検知
対象商品:
20284057

価格も手ごろで目的に十分な検知能力で満足です。電源も100~200vまで使えるのもよい。

2016-08-15
用途:
農業機械パーツとして
対象商品:
20284057

取付金具をセットしてくれたら便利

2人が参考にしています
2013-05-28
用途:
約25度、高湿度(結露)の雰囲気でのトロリーコンベアで移動する製品のハンガー棒(φ9mm)を検出
対象商品:
08585796

塗装ラインで水ミストがある比較的悪条件な雰囲気、反射板に水滴付着するも安定してハンガー棒を検出する。(反射板に棒太さに応じたスリットをあける)
センサーと反射板の間隔:1.5m
反射板に投射される光が視認でき光軸あわせが容易。
電源電圧が交直24V~240V、殆どの制御回路に適応。
ドライ接点出力もありがたい。

2人が参考にしています
2011-09-16
用途:
自作機の通過センサーとして使用。
対象商品:
08585796

配線も簡単で、電源の種類を選ばないのが良いです。
MonotaRo殿へ。同じタイプでE3JK-R2M1の取り扱いもありますが、違いがよく分かりませんでした。
入光時ONと遮光時ONの違いを一覧の選定リストに表示して頂くと、選定しやすかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報に不足がありまして、申し訳ございませんでした。ご指摘頂いた、入光時ONと遮光時ONの区別の付くように、情報を追加致しました。
ご投稿頂きまして、有難うございました。