デジタル・タイムスイッチ H5Sのレビュー
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
2025-06-10
- 用途:
- セキュリティ部
今回はメーカー在尾切で初めてモノタロウさんで購入しました。
24V対応で電気錠の制御盤から電源が供給出来てタイマー設定も入り切りで40工程登録出来てコンパクトで操作も簡単でした。又、週間タイマー使用の場合は購入したいと思います。
2021-05-05
- 用途:
- 池の水、循環ポンプの動作
- 対象商品:
- 08589637
一週間のプログラムがセット出来て出力が2セット有り別々にセットが出来て、自分の思った通りになったので、良かったです。
2020-01-24
- 用途:
- 機器の時間制御
- 対象商品:
- 08589637
曜日ボタンが付いたので、操作が簡単になりました。旧品と同じサイズで取付も簡単に済みました。動作は全く問題有りません。ただ、内部の電池交換が、出来たらいいのにと思います。
2人が参考にしています
株式会社板取川観光 様2020-03-16
- 用途:
- ボイラーなどのタイムスケジュール
- 対象商品:
- 08589621
とても使いやすく、マニュアル通りにセットすれば素人でも簡単にできる。
1人が参考にしています
2020-07-07
- 用途:
- 熱源の曜日別タイマー制御
- 対象商品:
- 08589637
6年程度、稼働していましたが、動作不良が発生して交換のため購入。
使用環境が厳しいかもしれませんが、何かアラーム機能があるとありがたいです。
1人が参考にしています
有限会社早瀬幸八商店 様2015-07-16
- 用途:
- 冷凍庫の運転管理
- 対象商品:
- 08589637
電力のピークデマンドを抑えるために購入。曜日ごとに設定できるので、休日モードが出来ました。10日の稼働で、元が取れました。もう1台購入(済み)して、12台あるファンの制御をして、更に電力節約をする予定です。
2人が参考にしています