AC軸流ファン R87Fのレビュー
- 用途:
- ボイラー制御盤の冷却
- 対象商品:
- 37655676
もう20年以上も使っているボイラーの制御盤冷却用ファンが異音を出していて、取り替える為に流石に同じメーカーは無くて、きっちり寸法図が製品情報に記載されていた為、最安の同等機種を選ぶ事が出来ました。到着して早速取り替えました。電源ケーブルが流用出来なかった場合を想定して電源ケーブルも注文しましたが、元のファンの電源ケーブルがそのまま使えました。可能なら、電源プラグ部分の写真や寸法が有れば、無駄な買い物しなくてよかったのですが、今回はキャンペーンやクーポンでお安くして頂いたので、この点での減点は有りません。
- 用途:
- 煙の送風に使用
煙を強制的に排出するために購入しました。
風量も問題ありませんでした。
- 用途:
- 電気炉の排熱冷却
フィンガードとプラグコードを一緒に買いました。順調に動いています。風量も問題ありません。
- 用途:
- エアコンガス回収機の熱逃がし追加ファンに
- 対象商品:
- 37655712
自動車用エアコンガス回収機の庫内部温度上昇に
よるモーター破損が発生しモーター修理にプラスして
ファン追加による熱逃がし対策に使用しました。
取り付けは普通に自作の型紙を使用し鉄板を切断し
配線は115V物を購入したので適切な電圧の所へ
配線を行い起動させました。
作動音は爆静音とは言い難いですが煩いと言う事も
無くて、ちゃんと作動してますよ位の音かと思います。
風量は120mm四方の商品ですが予想よりは風量が
多いので空冷的な感覚では良い感じかと思います。
これで安心して回収機を作動させられます。
- 用途:
- 今年の夏は暑いので、冷却用として使用
- 対象商品:
- 08592114
騒音レベルも低く、消費電力も少ないので使いやすい。
固定用にφ4.2の貫通穴が開いているが、M4のリコイルを組み込むことにより、M4ネジをナット無しで使用している。
本体には専用コネクターの設定があるので、専用ケーブルとセットしようすることがMUST。
- 用途:
- 製品部品として
品質も安定しており、いつも発注させていただいております。
- 用途:
- 舞台照明・ハロゲンピンスポットの内臓FAN
- 対象商品:
- 08592175
ウシオの600WハロゲンピンのFAN交換に仕様しました。高熱対応のFANは安心できるものを使いたいです
- 用途:
- エアコンプレッサー庫内の冷却用
- 対象商品:
- 08592132
タンクマウントコンプレッサーの動作音がかなりうるさいので静音化を計画し、合板と吸音スポンジでBOXを作りました。その中で動かせば静かなのはいいですが、熱がこもりサーマルプロテクタが作動し止まってしまったので、これを選定し吸気2台・排気1台でBOXに取り付けました。おかげで止まることが無くなったどころか、連続運転後あんなに熱かったモーターもシリンダーもキンキンに冷えております。とても満足しています。
- 用途:
- インバーター制御盤の冷却ファン
- 対象商品:
- 37655667
工場のインバーター制御盤が10ヶ所あり内2つが回らなくなっていたので注文しました、
すぐ届いたので早急に交換しました、大事に至らなくてよかったです。
- 用途:
- トイレの換気扇
- 対象商品:
- 08592114
最初にパナソニック製の物を取付けましが、音がうるさく、直ぐ取り換えました。非常に静かで満足してます。
- 用途:
- 各種機械組込用
- 対象商品:
- 08592141
信頼のブランドオムロンなので、安心して使えます。値段も良いと思います。これまでに数十台使用していますが、問題皆無です。電源コードは別売ですので、必要な方はお忘れなく。