AC軸流ファン R87Fのレビュー
- 用途:
- ダクトからの排気
- 対象商品:
- 08592071
軸流ファンなら音が静かで良いと思って購入しました。回転の遅い物を選びましたが、回っているか判らないほどに静かとは行きませんでした。また、排気能力も専門ではないので数字では判らず、あてずっぽうに購入したため、想定した程の結果は得られませんでした。低価格でしたので、勉強させてもらったと思っています。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 基盤ボックス内の換気用ファンとして使用
- 対象商品:
- 37655572
通常使用しているものと比較しても料金的に安価で、商品自体は、同等なので、今後も利用したい。
- 用途:
- 筐体内通風用
- 対象商品:
- 08592114
回転音:低速仕様にて静かです
追記)コードのモータ部引き込みには5φ位の空間有り
(密閉じゃない)冷却用のものかな…
- 用途:
- ショーケースの内側ファンの交換用
- 対象商品:
- 08592062
音も静かで、送風量もあり、大変満足です。ショーケース内なので防滴対応のものにしました。別売りで接続コネクタがありますが、今回は直接つなぎました。
- 用途:
- インバータ制御BOX の冷却に使用
- 対象商品:
- 08592166
端子の型式が少し、使用品と違っていましたが、少しの工夫で使用できました。
- 用途:
- 植物の栽培
- 対象商品:
- 37655642
内気扇のこしょうで交換品としてさがしていました。本体に取り付けるサイズもピッタリで品質もよく、メーカー品の本体価格に比べると、3倍も低価格で大満足です。
また今後も、購入したいと思います。
- 用途:
- 盤冷却ファンとして
- 対象商品:
- 08592141
盤冷却ファン(海外ブランド)に異音が発生し始めたので本品にリプレース。
但し、平軸受け仕様→ボールベアリング仕様となったことで、作動音が若干大きく甲高くなりました。
回転はスムーズなのですが、以前に購入したモノよりも今回購入したモノは少し気になります。
- 用途:
- 冷蔵庫、冷凍庫用庫内冷却ファンとして
- 対象商品:
- 08592141
某メーカーの価格が極端に高くなって困っていましたが、オムロン製品で充分対応できています
価格も手頃で非常に助かります。只鉄羽製品が無いので、加熱機器には使用できないのが難点です
鉄羽製品があれば紹介してください。
誠に申し訳ございません。
返答を要するようなお問合せに関しましては、お手数なのですが、お問い合わせ窓口に問い合わせて頂けますようお願い申し上げます。
- 用途:
- パワコン冷却用ファンの交換用
- 対象商品:
- 08592141
太陽光発電故障の主となる、パワーコンディショナーの予防保全のため定期的に交換している。
(冷却不良に伴うパワコン故障時の交換費用は、それまで発電してきた電気代が吹っ飛ぶくらい高額となるため)
- 用途:
- 電源装置の冷却用
- 対象商品:
- 08592114
A1A13LP(100V12cm低速仕様)を購入しました。
高速のHPタイプも以前購入しましたが、低速だけあって、格段に静かです。
流量が減るのは致し方ありませんね。冷却具合を見ながら必要に応じて高速に換装するか、
もしくは低速2連装もありかなと思います。静かな室内で使う用途にはありがたいです。
- 用途:
- 作業場の換気用非常に狭い部屋
- 対象商品:
- 08592132
特にありませんが騒音がも少し低ければ良いと思いますが他社同等製品比較で同じように思われますので性能の限界と思っております。