中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557のレビュー

30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-16
用途:
各種工作
対象商品:
08561472

PC製作や自動車内配線に使用しています。抜く時の力が少なくて良いのが助かります。

2021-05-08
用途:
サブウーファーのコネクタ作成
対象商品:
08561621

中古で買ってきたケンウッドのサブウーファーにハーネスがついていなかったので、このコネクタで作成しました。同規格のPCIe電源用コンタクトが使えました。

1人が参考にしています
メティエ 様2020-09-14
用途:
基板の電源配線
対象商品:
08561472

添付の仕様どおりの製品で、予定どおり使用できました。

2018-09-11
用途:
改造
対象商品:
08561497

アルパインのウーファーの電源ハーネスが無いジャンク品を格安で見つけたので、このコネクタを使って作成しました。近県の電子部品屋へ行こうかと思っていたのですが、モノタロウで扱っていて交通費の節約になりました。

T-TEC 様2018-11-16
用途:
シーケンサ用チェッカー接続用ケーブル製作
対象商品:
08561567

このコネクタには満足していますが、ピン抜きに苦労します。
特に5557型のピン抜きにメーカの標準ピン抜き工具を使用しても
うまくピンが抜けず、工具の先端が折れてしまうことがあります。
ピンとハウジングの隙間が狭く、工具の先端の挿入が難しいためです。

1人が参考にしています
2018-07-05
用途:
LED照明の電源配線
対象商品:
08561472

急に客先の仕様変更で購入しました。
翌日到着で、非常に助かりました。

B.T.Nine 様2017-08-17
用途:
パイオニアのウーハー電源接続に使用
対象商品:
08561506

パイオニアの中古ウーハーを手に入れましたが電源接続が欠品でした。
この日本モレックスのコネクターが、ぴったり合致することが分かり
注文させていただきました。現品を接続してぴったり!
ウーハーが使えるようになり喜んでいます.

2015-10-29
用途:
カプラー作成
対象商品:
08561515

文句のつけようが無いほど安定した製品で、安心できる。

B.T.Nine 様2017-07-22
用途:
スピーカーに使用
対象商品:
08561481

スピーカーに使用しています。 何ら品質に問題ありません。

2015-11-04
用途:
必要
対象商品:
08561506

良いです

2015-09-23
用途:
制御線接続用
対象商品:
08561515

価格が若干、他商社より高い

2015-08-05
用途:
自動車
対象商品:
08561515

小ロットで手配できる。

2015-08-05
用途:
自動車
対象商品:
08561515

小ロットで手配できる。

2013-12-27
用途:
電気配線部材
対象商品:
08561472

商品の品質に問題はありません。
商社から購入するより価格が高いので
少員数、短納期等の事情があるときには助かります。
通常は商社を通しての購入のほうがお得です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

ケージーエス株式会社 様2016-03-22
用途:
各種設備の配線、アタッチメントなどの接続
対象商品:
08561497

標準品として使用中。問題ありません

大和計装サービス 様2014-04-15
用途:
電気配線
対象商品:
08561481

メーカー品のため品質は問題ありませんでした。
商社経由での購入よりは価格が高いですが少量での注文が可能なため重宝しています。

2014-03-14
用途:
基盤入力
対象商品:
08561603

通常通り使用

堤設計 様2013-06-07
用途:
コネクタ
対象商品:
08561472

コンタクトとセットで売って。

2010-09-11
用途:
電源補修
対象商品:
08561551

オーディオの電源ケーブルの補修用に良いです

1人が参考にしています
2010-09-11
用途:
電源ケーブル作成
対象商品:
08561533

カーオーディオに多く用いられるタイプです

1人が参考にしています