中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556のレビュー
2025-03-13
- 用途:
- ATXケーブルの自作
AWG16に対応するターミナルはなかなか手に入りにくいので、モノタロウで扱って頂けて助かります。今回このタイプで初めて製作しましたがエンジニアの工具PA-21で問題なく作業できました。
2023-01-19
- 用途:
- 電流が15A流れる所の機器
- 対象商品:
- 08561682
なかなか1端子15A流す事の出来る端子は無く、今回はコネクターは8極の物を使い
プラス、マイナスとして使うため、半分の4x15A=60Aとして使えて高電流に対応出来ました。
1人が参考にしています
2022-07-12
- 用途:
- PC用電源ケーブル作成
- 対象商品:
- 75939272
UL1007AWG18電源ケーブルに直接コネクタピンを圧着してスリーブをかぶせていたが、このピンだったらギリギリスリーブの上からでも圧着できた
1人が参考にしています
2021-02-03
- 用途:
- パソコン電源のスリーブ化
- 対象商品:
- 08561682
パソコン電源のスリーブ化用途で購入
配線とスリーブをまとめてかしめても折れたりせず使いやすい
連鎖状の物も使ったが、バラスのが面倒で初めからバラバラなので、作業する時便利
1人が参考にしています
2015-09-09
- 用途:
- PC電源のショートケーブル化に使用しました。
- 対象商品:
- 08561673
PC電源のショートケーブル化に使用しました。
狭いPCケース内をすっきりさせたくって、いっそのこと無駄なケーブル長を最的な長さに短くしてすっきりさせることができました。
モレックス純正品なので精度はもちろんばっちりでして。
2014-01-09
- 用途:
- 機械の制御配線
- 対象商品:
- 08561682
細かいので圧着加工に時間がかかる
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
2013-04-09
- 用途:
- 変換ハーネス製作用
- 対象商品:
- 08561673
以前から使用しているメーカーなので問題なし。
さてコネクタについては、どれがどれやらこの注文サイトでは
わからないので別の通販で購入した。
1人が参考にしています
2014-01-17
- 用途:
- コネクタ作成
- 対象商品:
- 08561682
定番中の定番のモレックスなので安心です。
但し注文方法は↓↓の方もおっしゃる様に解りづらい。
リセプタクルとハウジングは必ずセットで使うものなので、同じ商品ページにも載せるようにして下さい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございません。
関連商品として表示されるようにさせて頂きました。