ミニマグネットベースのレビュー

平均満足度 3.71 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニマグネットベース モノタロウ
モノタロウ
2,298 / 税込 2,528
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。 【用途】てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
38件中 21~38件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-28
用途:
機械の整備
対象商品:
08597215

ダイヤルゲージを取り付けて計測作業をしています。
ダイヤルゲージを取り付ける部分がガタつき、計測時にブレます。
低価格ですが信頼性は低いです。

1人が参考にしています
2013-05-24
用途:
ダイヤルゲージを使用した芯出し等
対象商品:
08597215

小さくて便利です。使い勝手も良く本体の磁力も強いので大変満足しています。良い買い物をしたと感じています。

2013-06-21
用途:
測定
対象商品:
08597215

名の通っているメーカー品と遜色は無いと思います。

有限会社松井精機 様2012-09-18
用途:
製品の垂直検査、平行検査
対象商品:
08597215

価格、性能とも満足しております。磁力も充分で、使いやすいです。
以前買った同じ物は、5年程使用しておりますが、全く問題なく、現在も使用しております。
(ON,OFFの表示シールは、外れましたが、使用上問題ないです。)
これからも、安くて良い品をよろしくお願いします。

2018-06-05
用途:
機械のメンテ
対象商品:
08597215

非常に狭い箇所にダイヤルゲージを設置する必要があり、小さなマグネットベースがあればと思ったところ
でした。実際購入すると思ったよりも一回り小さく
十分に役目を果たせました。

2011-06-09
用途:
芯出し調整
対象商品:
08597215

吸着もよく安定した測定ができ他社の高額な商品と遜色なく満足です。

2011-07-07
用途:
旋盤、フライス作業でダイヤルゲージ保持
対象商品:
08597215

割締め部が広めだったので固定ねじ締めがきつかった。万力で狭めた後は快調に使え、磁力もまずまずで満足。

2018-09-03
用途:
ミニ旋盤作業
対象商品:
08597215

通常の大きさのモノに比べて磁力が微妙に弱いのと、ポールが細く剛性が低い、ポール先端の穴精度が悪く固定しずらい。値段相応といえばそれまでではあるが‥‥

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2012-05-21
用途:
小型ポンプのアライメントチェック
対象商品:
08597215

とても満足

2016-07-21
用途:
モータ芯だし作業時
対象商品:
08597215

小さくて磁力もソコソコあるので小さいモータの芯だし作業に使用しています。ただ支柱が長すぎるため自社で短く切断し、またアームも単一方向のみのため、市販されている上金具を用いて稼働できるよう改造して使用しています。アームや支柱にバリエーションがあれば、使い勝手が良くなると思います。

2009-12-09
用途:
回転機の芯出し
対象商品:
08597215

締め付けねじをT字に +ビスを蝶ねじもしくはT字に
他に必要な工具を無くせばもっと便利になると思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2011-12-12
用途:
旋盤ワーク芯出し
対象商品:
08597215

狭い所での使用に便利です。問題無く使えます。

2007-12-11
用途:
形状測定
対象商品:
08597215

前にマグネットベースを購入して問題がなかったので、安価なミニスタンドが掲載されていたのでてこ式用として購入しました。安くて良い商品で満足です。

2012-09-29
用途:
平行出し、直角出し、芯出し 等
対象商品:
08597215

私の仕事の場合、インジケータ取り付け部が固定してると、使い勝手が悪いので、インジケータクランプを
購入して、ストレートバーにかえて使用してます。
標準型を小さくしたタイプもあってほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

株式会社石原商事 様2011-03-22
用途:
鋼板の熱影響を調べる為に使います。
対象商品:
08597215

合計8台購入したところ1台のハンドルが回らず使えませんでした。残念!!

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

2011-04-21
用途:
ダイヤルゲージを取りつけて測定する。
対象商品:
08597215

価格が安いが品質は今のところ国産品と変わらない。

2011-01-20
用途:
回転軸の軸ブレを測定するための、ダイヤルゲージの固定に使用。
対象商品:
08597215

このミニマグネットベースには、ダイヤルゲージの取り付けができない
さらにダイヤルゲージの固定用じぐが必要。
マグネットベースを購入すればゲージがセットできるよう改良してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品は「ダイヤルゲージ取付穴:6mm、8mm」ですので、ダイヤルゲージのステム径が「φ6mm」もしくは「φ8mm」のものを、支柱の先端の取り付け穴に差し込んでご使用頂けます。
耳金付きダイヤルゲージの耳金部分にて取り付けることはできません。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。
耳金付きダイヤルゲージの耳金部分にて取り付けられたい場合、「06720987 MonotaRO ダイヤルゲージ」がございます。
ご参照くださいましたら幸いでございます。

2010-05-03
用途:
自動車整備に於ける、計測一般
対象商品:
08597215

すぐに根元のネジが切れてしまい、使い物にならなくなった。
安物買いの銭失いに、私はなってしまったようだ。