小形押ボタンスイッチ Sシリーズのレビュー
- 用途:
- クルマの補修、改造
古いドイツ車のブレーキランプスイッチとして使用した。安くて品質は確か。買う際に細かい仕様を確認できるのがいい。
- 用途:
- 米国製機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 75804233
米国製機械のSW交換にこの商品を購入、電材店で国内大手のSWを検討したがネジ部が10ミリ、かつ樹脂製で現場の環境では不安があり、専門メーカーのここを購入NKK製はネジ部12ミリ、かつネジ部は金属製で堅牢な造り又価格もリーズナブルで安い、押ボタンの色選択が「よく一緒に買われている商品」としてモノタロウのセールスプロモーションにも満足。
- 用途:
- 制御
- 対象商品:
- 08600523
目覚まし時計のアラームストップボタンが使いにくかったので、外部へ引き出すため使用しました。思っていたことがちゃんとできたので良かったです。小さい部品ですが堅牢な感じで耐久性も高そうです。ボタンキャップを変更することもできて良いです。
- 用途:
- ラジコンロータリーモアの24v電流の制御に使った。
- 対象商品:
- 08600566
長時間の使用には熱をもったが、ファンを使っての冷却で対応できています。
- 用途:
- 車輌のLED関係を一時的にミュートさせてる
- 対象商品:
- 34605277
押してOFFのモーメンタリーの入手で
探してようやくたどり着きました
先に他店で購入したものは
容量が小さく、すぐダメになりましたが
今回のは大丈夫そうです。
- 用途:
- 農業用ポンプの停止し使用
- 対象商品:
- 08600523
夜間にエンジンをかけるのに既設のスイッチの位置が分からず苦労していました。他の方も投稿されていますが素人には専門用語が分からずですから、通常 OFF 押して ON と説明が有れば助かりますが!。
- 用途:
- 小型コンプレッサー用
- 対象商品:
- 34605277
製品としての作り・信頼度はしっかりとしていると思いますが、
押しボタンスイッチは通常押すON離すOFFと思って3個購入しましたが、
常時ON押すOFFには参りました。この辺はON/OFFに〈 〉だけではなく
分かりやすく 標記して頂きたいと思います。
- 用途:
- 回路の入り切り
- 対象商品:
- 38444086
押しの操作が少々硬い様に思えました。
少し残念です。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 制御装置の手動用(めったに使わない)
ロットの樹脂(乳白部)が粗悪、ガラス越しの日の当たる場所で10個すべて首が取れた、または押し込んだ際膨れて戻らない。紫外線対策が無策。