ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形のレビュー

平均満足度 4.45 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129 / 税込 142
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。 【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-23
用途:
小型家庭用ミシンのメンテナンス

ミシンについていたものと型番が違いましたが外形寸法が同じで
問題なく交換修理できました。

2025-10-08
用途:
金属ケースへの取付

ケースに穴をあけてはめ込むだけで取付できるため使いやすい。穴をあけるのが少し大変かな。

2026-02-14
用途:
卓上電動工具他自作機械の電源SWとして使用
対象商品:
75802492

低価格ですが充分に使用出来重宝しています。以前にも購入しましたが、結果が良かったのでまた購入しました。

2025-12-15
用途:
電子工作時
対象商品:
75802492

どの寸法の穴に入るのかがわかりにくい。それ以外はとても良い。

2024-02-07
用途:
放送機器の交換スイッチとして
対象商品:
08600627

カッチリとした作り、スイッチを入れたときの感触も良いです。あとは耐久性ですがNKKなので大丈夫かと思います

2023-03-09
用途:
古い機械の不動作交換修理
対象商品:
08600627

以前使用していた物は1/0表示が無く、
拡大するとプラスチック端に小さく文字出っ張りがありました。
今回の購入した物は白文字印刷なので、暗い所でも解りやすくなりました。

2023-02-19
用途:
ゼノアテンソースイッチ交換
対象商品:
75802492

ゼノアテンソースイッチ交換 配線コネツター工夫し問題なし。

2022-10-14
用途:
円筒研削盤の(研削液用)増設スイッチとして
対象商品:
75802517

このサイズで200V以上の耐電圧性能を持つスイッチはあまり無いので重宝しています。
ただ、スイッチ用のバネの反発力と本体の素材の肉厚との設計バランスが悪く、それほど頻繁にON/OFFを繰り返していなくても割れてしまいます。
商品説明には機械的耐久性が30000回以上と書かれていますが、その10分の1未満で寿命を迎えます。
何個交換しても似たような時期に割れるので、ある意味では安定した品質だとも言えます。
ただ、この商品の価格からしたら、3000回未満で割れても不満はありません。
従いまして価格を考慮した満足度は★3個(普通)とさせていただきます。

1人が参考にしています
2021-11-30
用途:
木工作業
対象商品:
08600636

トリマーの電源スイッチ交換用として購入、サイズもぴったりで問題無く交換できました。
ただ、オンオフのマークが付いていないので、何か目印になるものがあると良いと思います

2021-10-03
用途:
ロックミシン修理
対象商品:
08600627

ジャノメミシンに使用でき、壊れたミシンが復活し満足しています。

HAI株式会社 様2022-02-09
用途:
チェックライト部品として
対象商品:
08600627

現在、物不足でなかなか即納品はありませんでした。この製品は品質も良く即納で大変満足です。

2021-01-09
用途:
電源ユニットのスイッチみ使用。
対象商品:
08600636

特に問題なく使用しています。
次はランプ付きのスイッチの使用も検討中!

2019-07-09
用途:
機器のスイッチ修理
対象商品:
08600627

小型ロッカースイッチでサイズに合うもの、且つ両切りを探していました。
若干のパネル修正で交換できました。
しっかりした操作感も良し

2019-04-01
用途:
自作オリジナル「ドライブレコーダー&バックカメラコントロールボックス」のパーツとして
対象商品:
08600627

精度の高いスイッチで、サイズ的にもコントロールボックス(黒色パネル)にフィットしました。

2019-02-15
用途:
古い電動ベッドの電源ON/OFFスイッチ交換用
対象商品:
08600636

故障した電源スイッチ用に購入した。寸法と仕様がきっちり記載されていたのですんなり交換ができました。

2019-02-03
用途:
機器の修理
対象商品:
08600627

2極タイプでこの小サイズはなかなか無いので、助かりました。
スイッチは少し固めですが、誤操作防止には良いと思います。

2016-03-14
用途:
LED電球のスイッチに
対象商品:
75802492

壊れたLED電球のスイッチ交換のために購入しました。
サイズバッチリでした。
価格も安く、満足です。
こういった小物類はメール便みたいな格安の送料でやってもらえると助かります。

2023-02-28
用途:
機械装置
対象商品:
75802526

写真と実物が異なるので、写真を信用しないようにして下さい。型名で本当の図を確認されることを購入前にすべきです。

2015-06-19
用途:
バッテリー駆動のファンのスイッチ
対象商品:
08600627

いつも使い慣れているので、とくに改善点はありません、このまま現状維持が一番助かります。
販売個数を「10個セットで若干安く」などがあれば、なお良いです。

2018-05-03
用途:
取り替え用
対象商品:
75802492

特に品質も問題なく、この値段で大変満足しております。