ロータリスイッチ MRシリーズのレビュー
2022-11-16
- 用途:
- 自作PC製作
- 対象商品:
- 75802316
5V電源線に使用しました。クリック感は気持ち良く、角度も小さすぎず大きすぎず良い感じです。シャフトが長いので使う場所に応じて切断して使えるのが良いです。
1人が参考にしています
2021-07-06
- 用途:
- オーディオ機器のセレクター用途として
- 対象商品:
- 38445434
以前も一応スイッチメーカーの物ですが、もっと安価な品を使っていました。
切り替え部分の動作が重く、操作感が良くなくて今回こちらを入手しました。
まず切り替えがスムーズで作りの良さが伝わってきます。
NKK製のスイッチは色々な品を使った事がありますが、これは特に作りが良くて気に入りました。
2019-07-27
- 用途:
- 試作回路の動作デモ
- 対象商品:
- 08600575
簡単な試作段階のデモ用に利用。つまみ類までセットになっているので便利。カチカチ節度感があり気持ちが良い。コンパクトにまとまっている。
1人が参考にしています
2018-10-16
- 用途:
- 配線接続の切替に使用
- 対象商品:
- 38445382
スペースの関係から小さいのが必要で、5接点で良かったが2回路-6接点を購入使用。AC100V使用で電流値も大きく安心して使用できる。切替もしっかりしており。つまみも付いているので、そのまま使用できるのが良い。安価なのは他にもあったが、信頼性も高いとの評価で有りこれにしました。
2015-11-14
- 用途:
- セレクタースイッチ
- 対象商品:
- 38445434
狭小な個所に使いたかったので、細い径のセレクタースイッチを求めました。
スイッチを回すと、カチッと決まります。
これなら、誤作動を起こしません。
感触の良いスイッチです。
ただ、付属のつまみは、差し込むと、固定できませんでした。