端子台カバーのレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
端子台カバー サトーパーツ
サトーパーツ
45 / 税込 50
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-05
用途:
KV-U7の端子台カバーとして

KV-U7の端子台カバーがなく、代替品を探していた。注文コード39184117品番ML-270-7C-5Pだが、寸法は同一ではないのだが、無理やり取り付けることができた。いったん取り付けて様子見中。無いよりはましである。試す場合は、自己責任にて。

エヌケーエフ 様2024-03-01
用途:
製品開発
対象商品:
39184004

200Vの電源端子台に使う予定なので
やはり露出はさせたくないので、取り付けることに
しました。
ML-250端子台にかぶせてみると、フィット感が
半端なくて、見栄えが良く気に入っています。
メンテナンス時、取り外すのがツールレスで
アクセスできるので、良いと思います。

有限会社アイキューブ 様2021-10-12
用途:
機器製作時
対象商品:
39184022

ワンタッチでカ端子のバーが出来る 使いやすい商品です

2017-05-18
用途:
端子台敗戦露出防止
対象商品:
39184013

端子台のピッチ(7.62mm)に対して端子の幅が3.5mmあるため、収縮チューブの厚みを考えると、下穴は丸穴よりも連続長穴が適している。
AXタイプの場合の注意点は、カバー(ML-250-3C-〇P)は、端子台のピン数よりも「+2P」しなければならない。

2017-05-18
用途:
ML-250-AXFのカバー
対象商品:
39184013

ML-250のAXタイプに装着する時は、2極分を足した極数にしなければならないとメーカーのホームページに書いてある。
是非、この旨を記載して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

2020-06-08
用途:
カバー
対象商品:
39184345

端子カバーは必須ですので使用しました。
最近価格が高騰してしまいましたので端子カバーとセット使用を考えている人は気を付けた方がいいかと思います。

1人が参考にしています
2014-11-25
用途:
端子台のカバー
対象商品:
39184372

端子台よりもカバーの方が長いのが難点。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。