インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:Mのレビュー

平均満足度 4.42 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)
1,898 / 税込 2,088
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社中島製作所 様2023-11-03
用途:
設備メンテナンス
対象商品:
60575155

通常あまり利用は無いが、つぶれたネジ穴の改造で利用。即納で助かりました。

2022-06-29
用途:
ネジ穴再生
対象商品:
09004457

初めて使用したので使用方法がよくわからなかったが、何とか出来た。
下穴適合サイズ等書いてあると迷わないので検討お願いします。

小栗鉄工所 様2023-04-15
用途:
バイクの補修
対象商品:
09004511

すぐ届きました。とても良いですね。簡単に作業出来ました。

2022-03-20
用途:
樹脂部品のネジ強化のため
対象商品:
09004581

納品予定日より3日遅れました。
幸い納期には間に合いましかが、確実な発送日をメールや電話で問い合わせられたらと思います
商品には満足です

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2020-04-18
用途:
ねじ山潰しの再加工
対象商品:
09004484

下穴からのねじ切りも一度できまります。喰いつき良好!

株式会社エフティー工業 様2019-09-13
用途:
タップ加工の時
対象商品:
09004405

ネジ山の修復につかったのですが、容易に使えて良かった。

2018-02-27
用途:
ヘリサートタップ
対象商品:
09004511

信頼のO S G 綺麗にきれます。ハンドタップですがマシニングにも使用しています。

2017-09-03
用途:
バイク関係
対象商品:
09004572

バイクのスロットルホルダーがプラスチック製で、ケーブル金具をねじこんで、ナットを締め込んでいくと金具が出てきてしまうため、ヘリサートが必要となりました。
#2を使用しましたが、曲がってしまい、失敗しました。
あらかじめタップが立っていると、#2ではうまくいかないようです。
最初から#3を使用したところ、何事もなかったかのようにうまくいきました。
ケースバイケースでいろいろ手順があるようです。

1人が参考にしています
2017-06-06
用途:
ネジ穴修正
対象商品:
09004572

インサートのタップですが、♯1と♯3無しで十分使えます。

2人が参考にしています
東小塩備 様2017-07-10
用途:
プラスチックのタップに使用しようとしました。
対象商品:
09004441

メーカー在庫が無かったので違う品物を注文しましたが在庫欠品は良くないですね!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-06-14
用途:
バイクのホイールのネジ穴
対象商品:
09004572

とても満足できるものでした。

2015-10-02
用途:
自動車の修理
対象商品:
09004554

挿入と爪折りが入ったキットを1つ買って他のサイズはタップとインサートだけ買い揃えれば十分。全てキットを買うよりかなり安上がり。

3人が参考にしています