レインハードプラスのレビュー

平均満足度 4.32 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レインハードプラス makku
高リピート率! "本物の強さ"をテーマに生まれた、ハード系レインスーツのパイオニア!! 安心の高防水機能と、耐摩耗性に優れたナイロン素材が、ヘビーな作業環境下で威力を発揮。 更に、肩・ひじ・ひざに高い耐久性を誇るオックスフォード生地を補強し、ハードワークをしっかりサポート。 通常のレインウェアで使用している生地に比べ、3倍の強度を誇る耐久性抜群の生地を使用したこだわり。 縫い目の裏面には、表からの雨等の水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。 使いやすい大型ポケット、フードは取り外し可能。 パンツの裾も調節可能です。 総裏メッシュ付き。 収納袋付き。 【用途】ハードな屋外作業や、アウトドアに。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
西脇モータース 様2017-02-01
用途:
車検時等の下回りスチーム洗浄
対象商品:
08682353

ツナギの上から着用しています。半年ぐらいでウエストのゴムが伸びてきてズボンが下がってしまうので、裾を踏んでボロボロになり毎年購入しています。
耐水性は満足していますが、ウエスト部にも上着の下に付いているコードか、簡単に外せるベルトみたいなものが付いていて欲しいです。

1人が参考にしています
2016-08-23
用途:
冬の雨時期に使用
対象商品:
08702023

冬の着膨れ時期に対応するために、仕事の作業用に耐久性と大きい合羽が必要だった。なかなか良いです。

相模フレッシュ株式会社 様2016-02-01
用途:
工場の外の作業 雨のときに着用
対象商品:
08702023

ズボンの裾の部分にファスナーがついているので履くときにすごくいいです。結構、気に入って会社で3着ほど購入しました。改善点としては、上着のサイズに対してズボンのウエストがちょっとゆるいところ。皆、外で作業しているとズボンが下がってくると話してました。

1人が参考にしています
2016-04-20
用途:
外構工事全般
対象商品:
08682301

雨浸みこみなく、それなりに快適でおすすめできますが個人的な感想ですので。もう少し丈夫で表地が体にフィットで着膨れなく裏地サラサラだったら良いですが、それは使用者の体形によりますしね。値段なりの商品かなぁ。これだともう少し安くても良いかな。濡れたとき安っぽい着心地なんだよね。

3人が参考にしています
2016-04-20
用途:
工事現場での作業
対象商品:
08682371

使い始めてほどなくして、ひざあたりに雨が少しですがしみてきました。

もりもとストアー 様2015-10-18
用途:
バイク通勤用
対象商品:
08702023

これで3着目リピート購入になります
今までいろんなレインウェアを購入しましたが、防水性に関しては
文句のつけようが無いです。
バイク通勤やツーリング用にはおすすめの一品です。

3人が参考にしています
プログテック.ORG 様2015-12-13
用途:
雨作業
対象商品:
08702023

当方190センチ 90kg  作業ズボンは股下85センチなのですがこの商品は十分大きくて助かりました。
ウエストが95なので少しゆるいですが問題はないでしょう。
裾が広げられるボタンが付いてるのも良いポイントですね 長靴履くときに便利

2015-09-08
用途:
雨の日のバイク移動
対象商品:
08702014

いままで使用していたカッパはバイクでの移動中、必ず水がしみてきてしまいました。この商品は水の浸透も無く動きやすいので満足しています。低価格という点でも満足です。

1人が参考にしています
2015-11-20
用途:
バイク用のカッパ
対象商品:
08702005

もともと作業用でエアベントがないので夏のツーリングは熱がこもるけど、防水性は文句なし。秋から冬にいいです。

1人が参考にしています
2015-11-14
用途:
バイク通勤時に使用。
対象商品:
08702014

生地がかなり厚くハードに使用しても問題なさそうです。まだ大雨時には使用しておりませんのでやや満足とさせて頂きます。

1人が参考にしています
2015-09-11
用途:
雨天時の軽作業
対象商品:
08702014

サイドにファスナーが付いているので、着用時がスムーズです。またサイズの豊富さにも満足しています。

2015-06-04
用途:
土木作業
対象商品:
08682301

注文後2日後に到着しました。
画像では分かりにくいけど厚手の生地で丈夫そうです。また、肘や膝部分に当て布が縫ってあり、なかなか丁寧な作りになってます。
これならハードな作業にも耐えられそうな安心感があります。
これからの梅雨の季節に活躍してくれそうです。
もう少し色のバリエーションがあればベストだと思います。

5人が参考にしています
2015-06-22
用途:
一般土木作業
対象商品:
08682317

身長175cmで作業服の上に着るため、大きめのLLサイズを注文しました。結果、大正解でした。
なかなか生地がシッカリしてて、簡単には破れなさそうです。
但し、通気性素材では無いので長時間の着衣ではかなりムレるかもです。
その他、ズボンの裾ジッパーは有難い装備で、裾を長靴の上から被せ易いです。

1人が参考にしています
2015-10-27
用途:
バイクで新聞配達用
対象商品:
08682387

防水性は満足出来ます。
これからの季節には適した雨カッパです。
ただ少し重い。なので当然かさばる。
あとは耐久性がどれくらいあるかですね。

1人が参考にしています
2015-08-14
用途:
オートバイ用
対象商品:
08702005

雨の日のバイク用として購入しました。明るいオレンジで他車からわかりやすく良い。
耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
金港サービス株式会社 様2015-06-16
用途:
雨天の作業時の雨具として
対象商品:
08702005

この価格帯の中では平均的な機能だと思います。
破水スプレーなどのメンテナンスをしていれば、それなりの耐久性もあります。
無難です。

1人が参考にしています
2015-02-12
用途:
雨の日の配達業務
対象商品:
08701987

今までいろんなレインコートを買いましたが、生地が悪いのか値段もそこそこしたのに納得いかないものばかり。配達業務で1~2時間すると中の服までぐちょぐちょでした。
今回もダメ元で購入しましたが、気に入ってます。生地が厚く水の浸透があまりないので助かってます。梅雨の時期を乗り越えてくれますように。

3人が参考にしています
2015-09-09
用途:
雨天時の現場作業
対象商品:
08701996

安価のわりに耐久性があり、助かっています

2014-06-11
用途:
3時間ぐらい続けて車の誘導をするとき
対象商品:
08702005

とにかく雨で濡れることはないとこはいいです。ただ蒸れて汗をかきます。商品選択の第一条件は濡れないこと、しみこんでこない事だったので合格です。今度バイク乗車時に試してみます。

3人が参考にしています
2014-06-02
用途:
新聞配達
対象商品:
08701996

厚手の生地なので防水性能は良いです、バイクのイスの座るので今まで使用していた物はすぐにお尻部分の防水性能が落ちてしまい濡れる事が有りましたがこの商品はしっかりとしている。上着もしっかりした作りで耐久性も有りそうです。
改良点としてはズボンのウエストのゴムが緩くて歩いているとずり下がり、かかと部分が地面に擦れてしまうのでもう少ししっかりとしたゴムにして欲しいです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。