安全ブレーカ HB型のレビュー
株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
- 用途:
- 電気工事など
100V配線作業で使ってます。間違いなしですねぇ~
2025-01-16
- 用途:
- 多数の機器を接続したコンセントに
- 対象商品:
- 08729847
仕様書通り、約200%の電流を流した所、約20秒ほどでブレーカーが落ち、動作確認出来ました。多数の機器が繋がっているが、一度に使うと許容電流を超えてしまうので、手元にこのブレーカーを設置することで安全・便利になりました。
2023-10-07
- 用途:
- 新しくIHコンロにしたので、専用回路工事の増設に使用しました。
- 対象商品:
- 08729892
専用回路増設し、当商品は安全度が高く安心して使用できます。
2人が参考にしています
2022-07-23
- 用途:
- 電気配線
- 対象商品:
- 38217121
パナソニックの製品ですので,安心して使用出来ます.また,多数規格も揃えられていますので,目的に応じて選定できるのも助かります.
1人が参考にしています
2022-03-04
- 用途:
- 電灯用ブレーカーの交換
- 対象商品:
- 08729856
古い2P1Eのブレーカー(昭和49年松下電工製)と交換。あまりに古いと誤操作など心配での交換だがこの新松下・パナソニックの製品は外寸法、取り付け穴位置まで同じだった。昔のタイプのはマイナスネジで線を締めこみ撚り線対応ではない。当時のコンパクトにまとめられ現在も使用されているシンプルな設計に敬意を感じてしまう。
有限会社アド・ライフ 様2022-02-09
- 用途:
- 配電盤から遠い新規の照明配線及びコンセント工事
- 対象商品:
- 08729847
年数が経っている一軒家で20A契約している個人の家で作業所での照明配線工事の際に使用しました。
2020-06-16
- 用途:
- 増設回路用で使用しました。
- 対象商品:
- 08729883
古い家屋等で分電盤の無いブレーカー露出施工の増設で使用しました。
2P2Eの為、既設配線がもう少しと言う場合でも極性を考えなくても良い為助かりました。
1人が参考にしています
2020-05-16
- 用途:
- ソーラーパネルの入電入り切に使用している
- 対象商品:
- 08729856
問題なく使用できています。スイッチ動作は丁度よい重さで安全に作業できます。
2人が参考にしています
2019-06-27
- 用途:
- DIYの電気溶接の安全ブレーカーとして使用
- 対象商品:
- 08729883
昔の安全ブレーカーに比べてあまりにもコンパクトなので、200Vの回路に
使用するのは不安であったが問題なく使用できる。
1人が参考にしています