石膏ボード用はさみ金具のレビュー

平均満足度 4.43 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
109 / 税込 120
C型 【用途】石膏ボード用
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-01
用途:
コンセントの増設

これまでフックタイプのものを使用していました。これはこれで問題なかったのですが、今回はこのタイプにしてみました。面で押さえるような形になるのでしっかりした装着感があり、良い感じでした。

1人が参考にしています
2024-10-17
用途:
屋内コンセント用

屋内コンセント増設などにいつも使っています。
シンプルな構造で使いやすいです。
今後も必要に応じてリピートします。

2022-05-16
用途:
ライティングスイッチの交換に
対象商品:
89752056

ライティングスイッチをパナソニックコスモシリーズに交換しました。石膏ボードを挟み込む必要があったのでこちらを購入しました。

2人が参考にしています
コスモソリューション 様2022-04-07
用途:
電気工事
対象商品:
43164003

コンセントやスイッチ取付時の定番の金具です。標準的な物ですので、特に何もありません。

2021-10-10
用途:
コンセント補修
対象商品:
89752056

コンセント枠がぐらついていたものが気になっていて、たまたま見つけたこの商品、安いので試しに購入して取り付けてみたところぴたりとはまりぐらつき無しとなり満足です。

2021-06-23
用途:
コンセント造設時
対象商品:
89752056

これ近所のホームセンターには在庫切らしていることが多いのである程度買い置きしてます。やはりコンセントの造設にはこれしかないかなー。

1人が参考にしています
2021-07-15
用途:
コンセント移動、増設など
対象商品:
89752056

ねじの長さを26mmから35mmに変更で助かります。

1人が参考にしています
2021-09-23
用途:
リフォーム工事に
対象商品:
89752056

新たに電源スイッチを増設したときにはこれを使っています。

2021-06-22
用途:
コンセント増設
対象商品:
89752056

ボックス無し壁のコンセント増設に使用
安心のパナソニック製
片耳タイプが使い易い

オーガスト 様2019-10-04
用途:
インターホン機器の取り付け
対象商品:
89752056

特に満足不満足と考えたこともありませんが、一つ言うとすれば、箱入りではなく一枚ずつ個別放送で来るのでごみが増えます。
ただ、付属のビスも一枚につき2本同梱されているのでありがちな最後の一枚の時にビスが一本足りないようなことが起こりません。

2人が参考にしています
2019-10-15
用途:
この金具の存在
対象商品:
89752056

この金具の存在を知らなかったので衝撃でした。
かなり便利です。

2018-08-03
用途:
スィッチ交換
対象商品:
89752056

20年前の設備なのに問題なく使える。やはりパナソニックの品質は良い。

1人が参考にしています
YCS 様2017-11-15
用途:
コンセント取り付け
対象商品:
89752056

挟み工具はいろいろあるが、この形のは、取り外す時に壁裏に落っこちやすい。

2人が参考にしています
2018-06-26
用途:
コンセント増設
対象商品:
89752056

いつも使ってますので、今回も購入しました。
次回も購入します。

アトリエ エムズ 様2017-08-04
用途:
自宅のコンセントの移設に。
対象商品:
43164003

かなり以前に使用した事が有り、その調子で取付けようとしたら、やはり大雑把な事は忘れてはいないのですが、細かいタッチ等はかなり忘れていて、感覚が戻るまでやや暫くかかりましたね。思い出せば簡単に取付けられましたが、移設箇所8ヶ所の内、5ヶ所にこの挟み金具を使用しました。

2017-06-08
用途:
コンセントの金具
対象商品:
89752056

パナソニック石膏ボード用はさみ金具はモノタロウが一番安く
品物は丈夫で良い商品です。

2018-05-12
用途:
職場の修理
対象商品:
89752056

同タイプの量販店のものよりも安く、かつ迅速に手配・発送していただきました。大変助かりました。ありがとうございました。

2017-07-22
用途:
コンセント老朽化の為取替
対象商品:
89752056

石膏ボードの切り込み枠が狭い場合はフルカラー(上下2個タイプ)の方が使い易いと思います

1人が参考にしています
設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
自宅の増設スイッチ、コンセントに
対象商品:
89752056

自宅付近では在庫を少なくするために少ししかない、ここならまとめ買いができるので購入しました。もちろん安いし。

個人 様2016-06-20
用途:
スイッチ及びコンセント取り付け。
対象商品:
89752056

ボックスの取り付けが出来ない所に使用しました。簡単に取り付けが出来て便利です。