ミラフレキSS(PFS)のレビュー

平均満足度 4.63 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミラフレキSS(PFS) 未来工業
未来工業
1,498 / 税込 1,648
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-07
用途:
防犯カメラのケーブル配線のため

有線ケーブル方式の防犯カメラの配線のため使用しました。2本のケーブルを通すため22サイズが必要でした。10メートル長で販売されていたので丁度よい長さでした。

4人が参考にしています
2025-02-02
用途:
配線保護

屋外などの配線保護に使用しています。
メーカー商品ですので、安心して使用しています。
また、継手の商品も沢山ありますので使いやすいです。

2人が参考にしています
2024-12-06
用途:
電線保護

配線保護では、ある程度の耐久性もあるので安心して使用しています。
こちらの商品は切り売りなので、元の商品の端部とは異なり、そのまま切った状態です。
特に問題はないと思います。

1人が参考にしています
株式会社 施上建設 様2024-11-27
用途:
配線保護

切り売りは、無駄がなく助かります。
ただ切り売りとは記載がなかったので、切り売りではない商品と端部の形状が異なりました。

幸 様2024-11-10
用途:
防犯カメラの取り付け

使い勝手もよく、材質もしっかりしていたのでよかったです。

カマタテクニカルモデル 様2023-11-29
用途:
防犯カメラの配線
対象商品:
25661914

必要の長に切り売り販売してもらうと無駄がなくなり助かります。

1人が参考にしています
2023-05-25
用途:
エアーコンプレッサーのエアーホースを埋設時に利用。

エアーコンプレッサーのエアーホースを家の裏から表のガレージまで引くのに地中に埋めて使ってます。
コネクター付きのエアーホース20mをコネクター付きのまま買って埋設したミラフレキの中を通してガレージまで引きました。
ガレージではその先に色々とアタッチメントをつけて車のメンテナンスに使用しています。
ミラフレキの中を通しているので、エアーホースの劣化もなく安心して利用しております。
裏のコンプレッサーのスイッチを入れるだけで、表のガレージで簡単にエアーを使うことができ夏タイヤと冬タイヤの入れ替え時も、スタンドまでエアーを入れにいかなくてもその場で調整できるので重宝しております。

フォレスト・イン洞川 様2022-10-22
用途:
電気工事に使用。
対象商品:
08732403

丈夫で、使い勝手がよく、さすがに、未来工業の製品といえる。

2人が参考にしています
2023-01-17
用途:
DIYで、ソーラーパネル取付で使用
対象商品:
25661939

このメーカーの製品は、電気設備用で何度か購入しています。
耐久性、使いやすさがあり満足です。

2022-07-04
用途:
屋外監視カメラケーブル保護用
対象商品:
25661914

設置して、時間が立ちますが、経年劣化も見られず、耐久性に満足しております。予備で購入しておりますが、予備を当分使いそうもない位しっかりしております。

2人が参考にしています
2022-05-22
用途:
電源の配線時
対象商品:
25661914

管内摩擦が少ないので通線し安く、また通線しておいて取り付けもできるので施工性良好です。

1人が参考にしています
2020-02-09
用途:
電気配線工事
対象商品:
08732403

長さが半分くらいのがあるともっとたすかります
半分くらい20メータくらいのもお願いします

6人が参考にしています
2019-07-22
用途:
屋外ケメラの電源ケーブル防護用として
対象商品:
25661905

硬さも適度で使い回しが楽で、カッター等で簡単に切り詰められる点が良いです。長さも10mあり満足です。ただ、内径が12mmの物があれば文句言うことは無いのですが。

2019-06-30
用途:
倉庫の配線
対象商品:
25661914

倉庫に電源を設置するために使用しました。特に問題なく普通です。

2019-01-09
用途:
スマートV2Hの配線保護
対象商品:
25661923

主要メーカー品で安心です。
m単位カット販売が有ると助かります。

1人が参考にしています
2019-04-07
用途:
防犯カメラ設置
対象商品:
25661914

商品自体は硬くて丈夫。曲げ難いかなと思ったがかなり自由度がある。直角に曲げるにはコネクタが必要。カッターで簡単にほしい長さが切れるのは良い。
取り寄せ商品で4日後納品では、作業効率が上がらない。

1人が参考にしています
2020-10-06
用途:
防犯カメラ配線用
対象商品:
25661914

屋外ケーブルの保護、ミルキーホワイト、黒色も
10M単位の販売してほしい。

3人が参考にしています
2020-03-15
用途:
屋外DIY時
対象商品:
25661914

物自体は満足していますが、販売単位として5mはできないものですかね。

3人が参考にしています
2018-11-01
用途:
配線の地中埋設用
対象商品:
25661914

パネルから建物壁面まで、無事チューブを設置できました。端末は粘土で処理でき、雨対策も大丈夫でした。

2017-03-15
用途:
外構照明の取り回しに
対象商品:
86882896

ホームセンターで黒が手に入らなかったので、助かりました。しかも価格も安かったです。届けてくれるし。

1人が参考にしています