深溝玉軸受 6200番台 ZZのレビュー

平均満足度 4.82 (193件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
279 / 税込 307
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
193件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-09-21
用途:
車椅子のパーツ交換に
対象商品:
00332026

探しやすく買いやすい それでいて使いやすい 最高です!

2023-02-19
用途:
ポンプ用モーターのベアリング交換
対象商品:
00332376

交換前は回転が重い状態でしたが、交換後はスムーズに回転するようになりました。

2022-08-11
用途:
車いすの変えとして
対象商品:
00332026

畑のなかを車いすで歩くものですから、半年でダメになります。最悪のときはボールまで無くなっています。この様な使い方なので安いもので十分です。助かります

1人が参考にしています
岡谷運輸南松本営業所 様2022-11-10
用途:
運送業 倉庫作業
対象商品:
00331956

ラップ梱包機械のナットに使用していますがスムーズに回転して最高です。

2022-06-07
用途:
電動カンナの軸受け4ヶ
対象商品:
00331956

実測した寸法で合うのか心配だったが問題なく取り付けられ交換出来ました。

2023-02-19
用途:
自作ベルトサンダー
対象商品:
00331956

安価なのがいい。性能も不満はない。これまで自作ドラムサンダーにも使用しているが耐久性も問題ない。

2021-12-21
用途:
農機の修理
対象商品:
00332306

農機具のギヤの回転部に取り付けてあるベアリングが、グリス切れでうまく回らなくなったので交換、軽く回るようになり機械も長持ちして使用できそう。価格も安く買えて、何回もリピ買いです。

2021-11-03
用途:
タダノの小型移動式クレーンのフックブロックのシーブのベアリング
対象商品:
00332446

フックブロックのシーブにガタとサビがあることを発見し、交換しました。
大変スムーズに動くようになりました。

1人が参考にしています
フェイスエンジニアリング 様2022-01-22
用途:
機械の修繕時に使用
対象商品:
00332516

商品に問題は無く安定の商品ですが、保管時、輸送時なのか3個に1個はシール部に凹みがあります。
大きな問題にはならず、正常に使える範囲の凹みですが、やっぱり気持ち悪いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
返品をご希望の場合、サイトのお問い合わせから申し込みいただけますと幸いです。
商品がイメージと違っていたことで、大変ご迷惑をおかけしました。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいりますので、ご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

2021-12-15
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00332166

一輪車(遊び用)のベアリングが破損したので,その代わりに買いました。
さすがNTN製,安く高精度な作りで大変満足しています。

2021-12-14
用途:
送風ファンの内部部品
対象商品:
00331956

当日出荷と記載があり14:00を過ぎていましたが翌日の9:00過ぎに商品到着しました。スピード感に感動しました!

2021-09-07
用途:
築18年目のサンウェーブ製レンジフードファンモーターのベアリング交換に使用
対象商品:
00331956

現状、モーター音がやや高かったでベアリング交換する事にしました。モーターの脱着分解は当初思っていたより簡単に実施できました。使用した6200ZZベアリングは信頼性の高いNTN製に決めて行いました。試運転の結果非常に回転音が静かになり満足しています。

2021-12-26
用途:
ポンプの軸受
対象商品:
00331956

コスパが良い。迅速な対応で良い。梱包も十分すぎるほど。

株式会社榊原建材 様2021-12-13
用途:
機械修理
対象商品:
00332236

ローラーの傷んだベアリングの効果用に購入しました、取り付けが良く、満足しています

2021-08-29
用途:
サンバーTT2 オルタネーターベルト テンショナープーリー
対象商品:
00332166

テンショナープーリーから異音が出始めたので分解開始。
ベアリング軸に取付ボルト、ホルダーにベアリングが圧入されているだけのようだ。取付ボルトにナット入れて万力上で叩くと簡単に抜けた、ホルダーからベアリングを抜くには軸穴に円錐形のタガネ入れて叩くのみ。
組み立ては逆手順ですが、ベアリング軸に圧入するにはインナーレース、ホルダーにベアリングを圧入する時はアウターレースを叩けるような工具あれば修理依頼するより短時間で済みます。

2021-12-09
用途:
機械の組み込み部品交換
対象商品:
00332376

部品交換に於いて安価で信頼性も高い大変良い商品です、

2021-08-24
用途:
テンショナーベルト・プーリー・ベアリングの交換
対象商品:
00332166

お古な愛車のテンショナー・プーリー部からシャラシャラ音が鳴っているので交換です。 作業は未実施ですが、届いた製品の梱包状態は大変良好で高価なホログラムシール付きの箱でした。間違いなく純正です。ご参考まで。

2021-11-09
用途:
ベンチグラインダーのリペアに使用
対象商品:
00332096

サイズが豊富でピッタリなベアリングが選べました。
回転もスムーズで堅牢さが感じられました。

2021-11-26
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00331956

やはり日本製。作りも綺麗で滑らかな動きで異音も出ていません。

2021-04-28
用途:
発電機のベアリングを交換しました。
対象商品:
00332306

中古品の発電機のベアリングを素人ですが交換しました。
数、種類が多く刻印もなくノギスで測って買いました、
交換後の作動、不具合もなく良好です。