深溝玉軸受 6200番台 ZZのレビュー

平均満足度 4.82 (193件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
279 / 税込 307
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
193件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-05
用途:
換気扇モーターの修理
対象商品:
00331956

モーターの部品がもう手に入らなかったので内部のベアリングのみ交換。安価で入手でき助かつた。

2021-12-04
用途:
コンバイン点検整備
対象商品:
00332166

安く購入出来て助かってます、なんの問題もなく使えます、また購入します

2021-07-02
用途:
機械治具
対象商品:
02018397

径65の物が急ぎ欲しくて注文。翌日に届き大助かり。

2021-08-29
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
00332166

メーカー純正品と同等品なので問題なく使用できました
CMにもある有名メーカー品です

1人が参考にしています
2020-11-22
用途:
ゴルフカートのモーターに使用しています。
対象商品:
00332026

ゴルフカートのモーターに使用していますが特に問題なく使用しています。

2021-06-25
用途:
機械修理
対象商品:
00332376

コスパも良く、交換部品で使用しましたが、特に不具合もありませんでした。

2020-09-19
用途:
機械の修理
対象商品:
00332376

ベアリングは外径と内径だけ、ハウジングにおさまれば厚みは関係なし。汎用部品はお得

2020-07-25
用途:
換気扇の修理
対象商品:
00331956

ほとんどのレンジフードがこのベアリングを使用しているようです。
電源を入れた直後の低回転時に「ミー」という音が気になりだしたので交換してみました。
結果、とても静かになり満足しています。

2020-06-30
用途:
台所換気扇の異音対策
対象商品:
00331956

設置後23年間経過した台所換気扇(サンウェーヴ)がキーンキーンと激し異音を発するようになり換気扇本体の取替を検討したが、シロッコ型の換気扇を取り扱っているホムセンターが無いので、モーターを取り換えようと型番等をネットで調査したところ、DIYでモーターの軸受けを取り換えているのを発見した。これに見習い、この軸受け2個を買い自分で取替をし、現在順調にかつ静粛に稼働しています。(軸受けを引き抜くプーリーが必要)

2020-09-14
用途:
スクーターのホイールベアリングに使用
対象商品:
00331956

純正品より安く購入でき、性能面でも安心のNTN。当日出荷なのも嬉しいですね。

2021-01-29
用途:
梱包作業時

ちょうど探していたサイズが有って非常に助かりました。

ウィットコミュニケーション 様2020-05-18
用途:
車高調のトップ部分の修理
対象商品:
00332166

ベアリングがガタついていたため、この商品を使用しました。
商品に大変満足しています。

1人が参考にしています
S-Gate 様2020-04-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00332236

初めてのベアリング交換でしたが、ほぼ順調に交換する事が出来ました。また一つ仕事を覚えました。

2019-10-21
用途:
ロール用の軸に使用
対象商品:
00332516

有名メーカー品である為安心して使用出来る。
出来れば型番の見方、同じ軸サイズでも、使用用途等により、別の番号を
使用出来るみたいですので何か参考になる情報についても資料に追加してほしい

2020-05-17
用途:
モーターの軸受け用
対象商品:
00331956

モーター用のベアリングでは有りませんが、安価で寿命が来たら再度交換します。

2019-08-03
用途:
鬼目ナットに同じ
対象商品:
00331956

鬼目ナットに同じ目的で使用。商品は信頼性が高く安心して使って居ます。

1人が参考にしています
2019-08-01
用途:
電動工具の修理む
対象商品:
00332166

修理専門ではないので、はっきりは、分からないけど、十分使える品物です。

株式会社岩田電機 様2020-04-20
用途:
モーターの修理
対象商品:
00332026

ほとんどのサイズが揃っていて、納期も早く大満足しています。

丸太屋 様2020-04-08
用途:
工具のメンテナンス
対象商品:
00332026

使いかってもよく、全く問題なく使用できます。単価も良心的だと思います。

有限会社電由製作所 様2019-05-20
用途:
金属加工に使用
対象商品:
00331956

NTNのベアリングは日本一で安心です、間違いないです。