エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)のレビュー
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
【用途】コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
2018-05-21
- 用途:
- 小型過般コンプレッサーの吐出バルブの交換に
- 対象商品:
- 08754426
着いてた部品が中華製。
ハンドルがちゃちで壊れたので交換用に。
ハンドルがあたるかなぁと思いましたが、抜いて差し替えが効くのでバッチリでした。
止め位置で管に平行になっちゃいましたけど、何か?
安くて早いので助かります。
2017-03-02
- 用途:
- エアコンプレッサーのエアー抜き用のバルブ
- 対象商品:
- 08754426
以前もスペース上このサイズのこのメーカーのものを使用していましたが、中のボールからエアーが漏れるようになりました。
圧力はせいぜい7kですが、細かいゴミなどがコンプレッサーのは混じるためということで自己責任で管理してます。
本来の使用でガスの場合は、チリ一つないと思いますのでこのトラブルはないと思います
2015-12-07
- 用途:
- コンプレッサの出力カット
- 対象商品:
- 08754426
オレンジのノブの物との価格の違いについて説明がほしく思います。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
価格につきましては、今後検討するようにいたします。
(※仕入等の状況により、価格が異なる場合がございます。)
2009-11-02
- 用途:
- 小型コンプレッサーに接続されているオイルミストセパレーターの排出側に取り付けています。
- 対象商品:
- 08754417
内径6mmとありますが、吐き出し側は6mmではありませんでした。(入口側は6mm)
ホースを接続するとエア漏れし、困っておりましたが、内径が6mmでないことに気付き、ドリルで6mmに拡げエア漏れはなくなりました。
情報を正確に記載して頂きたいと思います。
ただ、色が選べる点は大変良いと思います。
狭いスペースに複数の配管がある場合など、一目で分かります。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。