目地払ロングのレビュー
2025-11-11
- 用途:
- 木工作業
メラミンや仕上げポリ版などの後張り作業でのチリ払いでは、厚い芯材でも可能なので常に在庫してます。とても便利です。
2017-06-27
- 用途:
- 木材切削
- 対象商品:
- 09142883
海外製の物と違い、切れ味・耐久性共に抜群です。
海外製の物に比べ、3倍以上長持ちしますのでコスト的にも問題ありません。
また、交換ベアリングが用意されているのも大変助かるポイントです。
2014-09-16
- 用途:
- トリマーテーブルに装着し木材を型に合わせてカットする。
- 対象商品:
- 09142883
大変良く切れます。
刃の長さが長いので使い勝手が良いです。
とても良い商品です!
今後もこの会社の商品を注文しようと思います。
2023-02-06
- 用途:
- 耐久性低し
日本のメーカーのものとして耐久性を期待して買いましたが、熱が大きい使い方をするとすぐに切れなくなります。海外製の安いもののほうが熱には強い気がします。切れ味も商品説明ほどよくないです。小物のちょっとした作業ならいいでしょうが、大物に使うならコスパ悪いです。もう少々高いのを買ったほうがいいです。
3人が参考にしています
CS.ARROWS 様2013-05-22
- 用途:
- スピーカーのバッフルボードジグを使い、同じ形状の物を作るのに使用しています
- 対象商品:
- 09142883
大日商の商品は20年も使っていますが、どの商品も他社製品と比べ、耐久性と信頼性,ともに勝ります
当店では20mm厚以上の板の加工に使うため、この目地払ロングはひじょうに便利で重宝しています
ファインシール 様2021-08-17
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
- 09142883
これを使って出っ張った部分を削りたかったのですが、面一にはなりません。(コンマ数ミリ)
初めて買ったので仕様なのか個体差かはわかりません。
飛びねこ 様2014-08-21
- 用途:
- スピーカーBOXの木工。
- 対象商品:
- 09142883
以前からお世話になっております。かれこれ6本購入しました。使用頻度が高いですので、わりと早めにダメになりますが、寿命に関しては満足しています。これがあると無いとでは作業効率が10倍以上変わりますので、これからも取り扱いして頂けましたら、幸いです。※できればオプションでベアリングを購入したいです。
1人が参考にしています
有限会社昭和木工 様2019-09-05
- 用途:
- メラミン ポリ合板の加工
- 対象商品:
- 09142883
25mmの刃の長さは ガイドがメラミン化粧板等の接着面から距離が取れるためローラーガイドに接着剤のカスが付きにくい。