ガイドベアリング付ストレートのレビュー

平均満足度 4.29 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガイドベアリング付ストレート 大日商
大日商
3,198 / 税込 3,518
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-15
用途:
トリマーテーブル作成

他の方のレビューをみて購入しました。
実際に使ってみてその切れ具合と、切削後の美しさに
感心しました。トリマービットは大日商に決まりですね。

1人が参考にしています
2025-01-20
用途:
木工

以前同じものを使っていて買い替えです。切れ味良く、精度もバッチリです。また購入したいです。

2024-09-11
用途:
木工他、ならい加工に使用
対象商品:
09143075

切れ味は素晴らしい。
同じ材質を別メーカーの刃物で加工して居たが、コチラを使うと材料が柔らかくなったのかと錯覚するレベルだし、加工面も綺麗。
問題はベアリングの耐久性、メーカも判って居るのか、ベアリングは容易に交換可能だが、数回の使用で明らかにベアリングの動きは悪くなる。
毎回の使用後にベアリングをパーツクリーナーで洗浄しグリスアップすれば良いだけだが、一手間必要なのは間違い無い。
ベアリングを消耗品と割り切れるなら、文句の無い製品。

2024-02-15
用途:
木製家具製作時
対象商品:
09143093

切れ味良く、丈夫で長持ちしています。ダブルべリングを使用していますが、使い勝手も良く重宝しています。

合同会社one flower 様2023-11-17
用途:
木材加工
対象商品:
09143075

切れ味はとても素晴らしいです。最初は切れるが、どのくらい継続して切れ味が継続できるのかとても楽しみです。

2023-02-04
用途:
木工作業
対象商品:
09143093

安定した品質でならい加工がスムーズにできます。
ベアリングが2枚ついていてトレースする時の安定感が良いです。

1人が参考にしています
2023-01-27
用途:
木材の四角穴掘り
対象商品:
37027907

刃物もとてもよく切れます。とても使い心地いいビットです。真ブレもないです。ガイドベアリングは追加して3個使いました。

2023-09-28
用途:
型板による座彫り加工
対象商品:
09143075

とても使いやすいです。2本セットにして価格を安くしてほしいです。

1人が参考にしています
2022-12-19
用途:
木工溝入れ、切り抜き
対象商品:
09143075

ベアリングが浮いてしまわず、軽く回転するように調整することが肝心です。心中のリングをうまく使います。

2022-11-05
用途:
トリマー溝掘り
対象商品:
09143075

1センチという使いやすい直径、短かめの刃長で重宝します。トリマーのとめナットにこのビットの真鍮のパイプ上限をソフトに当てて使うのがコツでしょうか。

2022-02-20
用途:
木工加工用に購入しました
対象商品:
09143075

趣味の木工加工用にこの商品を購入しました。
値段は少し高いですが、切れ味も良く満足しています。

2020-08-24
用途:
木工品の穴空け
対象商品:
37027907

キレ味が良く満足しています。
ベアリングを追加をお勧めします。

3人が参考にしています
2020-05-26
用途:
木材加工
対象商品:
09143075

原寸での作業が出来る為とても作業効率が上がり助かっています。

1人が参考にしています
有限会社 小林木工 様2020-04-19
用途:
型板によるくりぬき作業
対象商品:
09143093

刃物が切れなくなったら、また注文します。軸の長いものがほしいです。
厚いもの加工したいので

2020-02-04
用途:
蝶番用の溝を彫るのに使用。
対象商品:
09143075

ベアリングがあるため、ガイドに沿って正確な大きさに加工することが可能です。切れ味がよく、バリを取る手間は不要です。径が小さく、彫った溝の角を直角に加工するのは最小限の補助作業で可能です。価格も手頃でありがたいです。1つ購入後、すぐに追加でもう一つ購入しました。

IQsLabo 様2022-04-30
用途:
構造的欠陥と言っていい
対象商品:
09143102

切れ味はなるほど良いと思いますが、致命的なのはベアリングを保持するカラーと言われる真鍮の筒にはイモネジも無く上下に自在です。その為ベアリングを刃の真下に保持するためには、カラーをチャックと接触に近い位置でビット軸を深く固定しなければなりません。しかしこれではトリマーベースの厚み分(正確にはナット厚とチャックの差+ベース)ベアリングが露出しない状態になります。
よって、ビットを少し浮かすことになるのですが、これではベアリングが上下に遊んでしまいます。全く話にならない構造です。もっとカラーの高さが必要。いや、元より数種類の高さのカラーを標準でつけるべきでしょう。構造的欠陥と感じます。非常に使いづらいビットであると言えます。本品も三陽工業のビットもそのような仕様のようですが、実際に使って見てこれで製品として成り立つと思うのでしょうか? これまでこのようなクレームは無かったのか不思議でなりません。

2人が参考にしています
2020-04-14
用途:
DIY
対象商品:
37027907

図形を掘るのに使っています。ベアリングが非常に便利。刃の長さが10mmを買いましたが、私のような初心者には5mmがよかったかもしれません。

株式会社相模屋建工 様2018-10-03
用途:
ドアーの丁番の取付加工
対象商品:
09143075

ベアリングが入ってところの蓋が取れやすいベアリングのだけ小売り出来ますか

1人が参考にしています
2021-03-13
用途:
シャクリ部の底合わせ
対象商品:
09143075

ベアリングが小さいのか刃が大きいのか、ベアリングより0.1か0.2mm
大きく削ってしまう。
前回も別サイズで同じ事があり、たまたま悪い商品のロットに当たった
のだろうと諦めてましたが、結局今回も精度が悪い。
荒削りには使えますが、仕上げ面には使えません。

3人が参考にしています
ユーテック銘板 様2018-10-03
用途:
R加工
対象商品:
09143093

探し求めてるものがありました。ロールで回る部分がもう少し長さがあってもいいと思います。