超ソフト延長コードのレビュー

平均満足度 4.55 (243件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超ソフト延長コード STAR Light
STAR Light
569 / 税込 626
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
243件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
HPC 様2026-02-04
用途:
コンセントの延長
対象商品:
55079405

全くの想像どうりの使い勝手です ソフト感はそこまで無いような気がしました

2026-01-23
用途:
屋外での電源確保。

丈夫で長持ち。しかも柔軟。手頃な長さ。リピート購入です。

2026-01-20
用途:
作業全般
対象商品:
55079405

真冬の屋外でもいつも柔らかくスルスル回収できます。

2025-12-11
用途:
屋外のコンセント延長用に。

屋外で使用している割には劣化せずに使えてます。多少被覆色が紫外線の影響で褪せて来ましたが亀裂や剥がれはありません。

2025-09-25
用途:
延長コード
対象商品:
55079396

ソフトでしなやか柔らかくて、発電機の延長コードに使いましたが大変気に入りました!

鈴貴内裝工 様2025-08-17
用途:
内装工事

5mの延長コードは最寄りのホームセンターでは無くネット買いです。
以前黄色(キャプ付)の5m延長コードを購入しましたが、とてもきつくて脱着が困難でした。
こちらの商品はソフトで脱着も容易にできました。

1人が参考にしています
2025-09-15
用途:
ガーデニング電動工具作業

コードが太く造りもしっかりで耐久性がありそう。
3口なので工具が複数使えて便利で価格も手頃です。

2025-08-20
用途:
照明器具・スタンド使用時

長さが長いものは多いが、この長さを必要とする時があり、なかなか売っていないが、コスパも良く、メーカーも良く丈夫で重宝している。

2025-07-09
用途:
溶接時のコード延長等
対象商品:
55079396

素材自体とても柔らかく、凄く扱いやすかったです!!

2025-04-01
用途:
事務所内配線整理

素材が柔らかく引き回しやすかったです。値段も高すぎず満足しています。

1人が参考にしています
2025-03-13
用途:
日曜大工で使用
対象商品:
55079405

柔軟性があり、作りもしっかりしています。
差込口が3箇所あるので、差し替えをしないで済むので、とても便利です。
カラーも目立つ色なので、見つけやすいです。

2025-03-05
用途:
屋内屋外の延長コードとして

屋内でも屋外でも延長コードとして活用しています。
目立つ色なので気づきやすくてよいです。

1人が参考にしています
2025-04-30
用途:
倉庫への電源コードの取り換え

しっかりした作りで柔軟性もあり扱い易かった、今まで使用していたコードが古くなったので心配で取り替えました

2025-02-05
用途:
日曜大工等の趣味が有り、屋外作業も行うので、複数の延長コードを使用している。

扱い易く、複数の工具も使用するので重宝している。
モーター等を使用する工具なので、容量も大きいので安心して使用できる。

2025-01-07
用途:
芝刈り機

発電機で、発電して、芝刈り機を使いました。
草刈り機も使い三人で使えたか、とても早く終わりました。
線も太いパイプなので、熱も無く安心して使うことができました。

有限会社みやび設計 様2024-12-16
用途:
電動工具の使用時にチョイ延長用に

20mや30mの延長コードは持っていましたが、少しだけ延長したい場合に長過ぎるコードが邪魔になるため、5mのものを買いました。確りした造りで丈夫そうなので長く使えると思います。先端が3口あるので複数の工具や充電器が繋げられて便利です。

1人が参考にしています
2024-11-15
用途:
ポータブル電源の延長コード
対象商品:
55079396

同タイプの10mは持っていますが、5mが2本の方が短くも使えるし、接続すれば長くも使えるので、使い勝手が良いです。
太さも充分だし、柔らかいので小さく丸めることが出来て持ち運びに便利です。

2025-01-06
用途:
音響の電源確保
対象商品:
09144511

柔らかくて使い易そうです。
まだ不足する様であれば、追加購入を考えるます。

2025-09-29
用途:
安かったので・・・

購入しました。ソフトすぎるかなーってちょっと思いました。耐久性がちょっと・・・かも・・?

株式会社日本溶研 様2024-12-23
用途:
メンテナンス

現場作業の延長コードとして買いました。使い勝手がいいので買って良かったです。