超ソフト延長コードのレビュー
西野内装 様2023-04-03
- 用途:
- 内装仕上工事の必需品!
- 対象商品:
- 55079396
10年は使用した20mコードが寿命を迎えたので購入!短い物を2本接続の方が便利だ!
2人が参考にしています
自営 様2023-03-08
- 用途:
- 電灯のコードに使用
- 対象商品:
- 25907359
コンセントを増設して電灯用の電源を考えました。しかし、手間暇を考えると、延長コードのほうが簡単、楽でこの延長コードに決めました。長さが5メートルでちょうど良い感じです。
1人が参考にしています
2023-05-31
- 用途:
- 漏電遮断器コンセントや差込口必要時
- 対象商品:
- 62709396
元栓に漏電遮断コンセントが差し込めない時や差込み口が欲しい時に短い延長コードを使用してます。
1人が参考にしています
2022-12-22
- 用途:
- 作業場所での電動工具数種に電源供給するとき
- 対象商品:
- 55079414
10m延長コードと、5mのものと使って自宅の日曜大工に使用している。コードも柔らかく使いやすい。
2人が参考にしています
2022-11-19
- 用途:
- 地区の雪あかりイベントで電源の配分に、使用する予定です。
- 対象商品:
- 25907359
はじめは、ドラムの購入予定でしたがこの商品の価格と使いやすさに期待して購入しました。
更に、追加購入の予定です。
1人が参考にしています
2025-09-29
- 用途:
- 安かったので・・・
購入しました。ソフトすぎるかなーってちょっと思いました。耐久性がちょっと・・・かも・・?
2022-07-19
- 用途:
- 工事現場での電源確保
- 対象商品:
- 25907377
解体現場での電源確保です。やわらかいので巻き癖も気にならすに使えています。
またダメになった時はリピートさせて頂きます。
2022-04-18
- 用途:
- 本当にソフトコードです
- 対象商品:
- 25907359
太いので巻き癖がつくと思ったら、全然つかないし、本当にソフトで作業がやり易い。
また、傷んできたら購入したいと思います。
ランズ ハウス 様2022-01-28
- 用途:
- 車中泊する時車内で使用。
- 対象商品:
- 62709387
長さ柔らかさ共、とても良いですが丸まって収まっていた為、クセがついていたのがちょっと残念だが、使用する分には全く問題はありません。コンセントとプラグも緩みやガタ等もなく、使いやすいです。
トウフ屋建築 様2021-12-26
- 用途:
- 大工工事
- 対象商品:
- 55079396
柔らかく適度な長さで現場で重宝してます。一つ気になるのが、プラグの差し込み口が最初から、ゆるいことです。
3人が参考にしています