超ソフト延長コードのレビュー

平均満足度 4.55 (244件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超ソフト延長コード STAR Light
STAR Light
569 / 税込 626
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
244件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Tsukioka Woodworks 様2022-02-17
用途:
作業場使用
対象商品:
55079414

とても柔らかく良い感じです。現場用にも欲しくなりました。

大滝オートサービス 様2022-03-18
用途:
作業時に使用
対象商品:
55079396

冬の気温がさがった時、他のコードだと固いのですが、超ソフトコードだと、少しはいいです。

1人が参考にしています
2021-07-23
用途:
屋外作業
対象商品:
55079396

DIY、園芸等の屋外作業時に使用しています。冬期でもコード外被が硬化することなく柔軟であり、強度もあるので、便利に使用しています。

株式会社筑後物産 様2021-07-17
用途:
蓄電池のコードに使用しています。
対象商品:
55079414

ソーラーパネルから中型の蓄電システムに貯めた電気を送るのに、コンセントがコンパクトで非常に使いやすいです。
3又コンセントで色んな家電製品に同時に差し込めて便利です。

有限会社中央水道工業所 様2021-12-18
用途:
延長コードとして。
対象商品:
25907368

寒いのにかなり柔いので便利です。
数年もすれば硬くなっちゃうんでしょうが・・・

日軽物流株式会社 様2021-08-11
用途:
倉庫作業時
対象商品:
55079396

見た目は丈夫そうです。あまり買い替えるものではないので持ちが良いといいな。

2021-05-11
用途:
自動車整備・その他
対象商品:
25907359

材質が柔らかくしなやかなので、とても使いやすいです。
コードリールまでは要らない時やコードリールの延長として重宝しています。
おススメの延長コードですね。

2021-08-10
用途:
屋内外作業に使用
対象商品:
25907359

屋内外作業に使用します。
内線は細いですが、外の被覆がぶ厚く
電流値の高い、機器を使用する際に安心です。
また柔らかく、撒き取りまとめが楽です。

2021-05-02
用途:
車のメンテナンス用
対象商品:
25907386

車・バイクのメンテナンス時に使用。コンセントから駐車場まで丁度良い長さ。リール式と迷いましたが、リール式は巻き取りやすいものの、重く、置き場所に困るため、こちらにして正解でした。

2021-07-27
用途:
工場内の配線
対象商品:
25907368

延長コードがこんなにお安く買えて大満足です。
出来れば、15mサイズもあればと思います。

あずさ彫刻工房 様2021-04-08
用途:
機械作業時
対象商品:
09144493

作りがしっかりしていて柔軟性もあるのでこれなら断線しにくそうです。表面がつるっとしているのでグラインダーなど粉の出る作業の後でも掃除がしやすいです。

2021-07-13
用途:
家のリノベなど
対象商品:
55079405

ソフトで、とても使いやすいです!三ツ口も便利ですね!!

高橋農園 様2021-04-09
用途:
電動工具使用時
対象商品:
25907359

メーカーは違いますがこのタイプのトリプルコンセントをたくさん所有しています。
コードリールでは電動工具の取り回しが悪いのでこの延長コードを使っています。
安価ですので今回は長さ違いで6本購入しました。

佛弘堂 様2021-07-23
用途:
しっかりしている物でした。
対象商品:
55079405

柔軟軽量堅固で使用し易く大変重宝し使わせて頂きました。

渡辺企画 様2022-01-09
用途:
塗装作業
対象商品:
55079396

柔らかくて使いやすい
これから耐久性が良ければリピートしたい

2021-06-02
用途:
扇風機の設置
対象商品:
09144484

コードが固すぎず、取り回しも良いためとても使いやすい。

2021-02-17
用途:
車の整備時その他
対象商品:
25907359

思ったよりコードが太くてしっかりした作りでした。差し込み口も3個あるので複数の工具を使用するときには便利です。ホームセンターより安く購入できました。耐久性も良いことを期待しています。

2020-12-20
用途:
車両のAC100Vコンセントの延長用として
対象商品:
55079414

ZYX11のオプションとしてAC100V,1500Wの電源をどうにゃゅうしました。目的は、災害対応ですが、前席の間のコンソールの後端→つまり後席側に位置しているため、使い勝手的には何らかの延長コードが必要となりました。そのため、外板色の8X2ネビュラブルーの近似色として購入したモノです。謳い文句どおり、ものすごくしなやかで、社外までの延長には適度な長さとなる3mですので、取り回しは楽でした。また、2重絶縁のケーブルですので、キズによる絶縁低下・漏電の心配や、多少の雨の影響も回避できる優れものでした。

2021-04-07
用途:
柔らかい
対象商品:
09144493

とても柔らかく冬場でも洗車時とかに重宝します。以前はリール状の物を使用していましたが、巻き取るのに長いと大変でした。

栄光自動車 様2021-10-10
用途:
室内清掃時
対象商品:
09144502

前回も購入させて戴きました。重宝しています。また購入します。