HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)のレビュー
刃部にコバルトハイスを使用。
鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。
刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
【用途】薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板
2019-08-05
- 用途:
- VE管作業(VE16用に)
- 対象商品:
- 09146286
エアコン専用配線工事でVE管を通す穴開け作業で使いました。軒下の釘も簡単に切り穴を開けていきます。横穴を開けるときも外壁は石膏ボードの下に鉄板が貼ってあるタイプでしたが、問題なく作業ができました。次回は同サイズでも深いタイプがあればいいかなと思いましたので、工事の下見で深い穴が必要な時は、このタイプのものを購入いたします。
1人が参考にしています
小野木電機 様2019-01-17
- 用途:
- 中継ボックス、端子箱、等に電線取り込み穴を加工
- 対象商品:
- 09146286
切れ味は非常に良い。 が、使用始めにセンターピンが緩み、よく抜ける。出荷時のロックが緩いのでは?
1人が参考にしています
木崎電気 様2017-08-17
- 用途:
- 電気工事でBOX及びダクトなどの穴あけ配電盤下穴開け使用
- 対象商品:
- 09146331
BOXなどの下穴開けには早く綺麗に空きますので重宝したます、
ST型その他の超硬ホルソーは刃が欠けたりするのが多いので
ユニカはその点良いです、切れ味は良いです。
2017-05-15
- 用途:
- ボードや1.6mmスチールの穴あけ
- 対象商品:
- 09146331
一回の使用で中外共、塗装がはがれ、数日すると錆だらけ。
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
ミヤモリ 様2011-05-23
- 用途:
- インパクトドライバーに取り付けられるので便利が良いです。 雨樋・配管の穴あけやアルミ製品のホルソーとして使用したいます。
- 対象商品:
- 09146444
手軽に取り付けられてよく切れるので便利が良い!!
2011-06-27
- 用途:
- 合板12mm の穴開け
- 対象商品:
- 09146426
大口径の物はほとんど役に立ちませんでした
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ありませんでした。
メーカーへ申し伝えます。
2010-09-24
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 09146286
自動車整備の際、リアバンパー交換の必要がありまして、コーナーセンサーの取り付け穴をあけるために購入。刃厚が0.5ミリと非常に薄いため、最近のでリケエートな樹脂バンパーでも塗装にダメージを与えず、また、切削時の熱でバンパーを溶かす事も無く加工できました。非常にすぐれものです。ただし、中央についているスプリングは、樹脂加工には非常に邪魔ですので、私は外して使っています。
3人が参考にしています