ベルトサンダーのレビュー

平均満足度 2.82 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベルトサンダー SK11
SK11
29,980 / 税込 32,978
垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク) 【用途】木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-02
用途:
木工

他のサイトで買いましたが、スイッチがやたらと壊れます。

2人が参考にしています
2019-06-20
用途:
道具の修理と色々あります。
対象商品:
09152552

想像より大変使い勝手が良い。それととても備品が良かった。側面には回転部と角度を変えることがあるとは思っいなかった。

田中屋根工業 様2016-04-14
用途:
竹細工(竹の加工)
対象商品:
09152552

近くのホームセンター価格と比較して全く同じものだけど4000円ほど安いです。使いやすいし完璧

1人が参考にしています
2017-05-26
用途:
木工品の研磨
対象商品:
09152552

購入してから6年程経ちました。
その間の不具合はタイミングベルト切れ2回。電源SW故障一回。
2台ある内の使用量が1/5程度でしか無い方であるにもかかわらずやたらと故障する。負荷もこちらの方は軽いはずなのに。
もう一台の方は地元のホームセンターで購入した物ですがそちらはもう10年近く使っているがタイミングベルトが一回切れたのみ。
ハズレを引いてしまったのだろうか?

7人が参考にしています
2016-09-29
用途:
バリ取り
対象商品:
09152552

小物のバリ取りに、もう少しコードが大きければねつもたないのでは?

1人が参考にしています
2014-02-21
用途:
バリ取り
対象商品:
09152552

価格が購入しやすく 持ってなかったので、購入した。

2人が参考にしています
2009-03-30
用途:
ステンレス板の加工研磨等
対象商品:
09152552

研磨ベルトの受けに5ミリ程度の段差があればつかいやすい。
自分は3ミリの厚みの10センチ×30センチのアルミの板を貼り付けて使用しています。

1人が参考にしています
2011-11-13
用途:
アルミ製品の研削、ミガキに使用しています。
対象商品:
09152552

最初の物は5年ほど前に近くのホームセンターで購入しています。他の方の投稿にありますようにタイミングベルトは弱いですね。研磨ベルト幅に対して細すぎます。
工作精度の不良も有りますが設計上の問題です。承知の上で使用していますのでこの金額で購入できていいです。長期、又は軽切削以上の使用の方は購入しないほうがよいです。

12人が参考にしています
2011-12-24
用途:
木工
対象商品:
09152552

φ150のディスクのサンドペーパーがベルクロの接着がはがれ、使用初日に吹っ飛びました。安さで買いましたが、高くても良いものを買ったほうが良かったと後悔しています。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきます。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

2010-01-09
用途:
アルミ鋳物 バリ取り
対象商品:
09152552

設置時、アース用のねじが固着して全く緩まず、無理にまわした折れた。
初めての使用で、数分でモーターから煙が出、スイッチが切れた。
全く使い物にならない。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品の可能性があり、商品の状態を確認させていただきたいので、別途ご連絡させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします

2009-04-25
用途:
鉄製品のバリ取り、研磨
対象商品:
09152552

タイミングベルトがあまりによく切れるので、調べてみたらシャフトの加工が悪く、タイミングプーリーが蛇行して回っていた。シャフトの加工精度を上げれば、よい製品になると思うのですが・・・

10人が参考にしています